배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

특수한 환경에서도 견고함

서비스: 기계의 가용성을 높일 수 있는 유연한 케이블

ADA 가구 공장에는 고속 절단기, 베어링, 재료 절단기 등 수많은 이동 제품들이 있습니다. 이 곳에서 사용되는 모터 및 제어 케이블은 하루 14시간 작업에도 견고해야 합니다. 이구스 에너지 체인용 chainflex® 케이블 제품군이 이 곳에 적합합니다.
미국 소재 가죽 절단소는 ADA의 기술 부서를 몇 년 동안 상당히 진땀을 흘리게 했습니다. "처음부터 기계에 문제가 있었습니다. 그런 케이블이 어떻게 거기에 통합되었는지 알 수가 없었습니다. 케이블을 두 달에 한 번씩 교체해야 했습니다." 기술 디렉터 Johann Doler가 당시를 회상하며 말합니다. 최대 1일까지 소요되는 시간 소모적인 케이블 교체: "고장을 감지하면 케이블을 뽑았다가 다시 꽂습니다. 하지만 케이블은 에너지 체인 뿐만 아니라 기계를 지나가게 설치되어 있기도 하기 때문에 더욱 복잡합니다." ADA 기술자가 말합니다.
가구 공장 Baiersdorf의 ADA 가구 공장: 이 스태킹 기계와 같이 케이블이 영구적으로 움직이는 곳은 어디에서나 이구스 chainflex® 케이블 CF5/CF6으로 교체됩니다.

비용이 많이 발생하는 케이블 파손 방지

Doler는 신뢰할 수 있는 케이블을 집중적으로 찾았습니다. 이때 케이블 전문가 이구스가 도움이 될 수 있었습니다. 이 기계에서 에너지 체인의 곡률 반경이 매우 작고 케이블을 위한 공간이 거의 남아 있지 않았음에도 불구하고 이구스 영업 부서의 Gerald Weber는 ADA의 케이블을 소형 곡률 반경용 케이블 chainflex® CF9로 변경하면 서비스 수명이 크게 늘어날 것이라고 예측했습니다. 그리고 그가 옳았습니다. 에너지 체인의 다이나믹한 어플리케이션을 위해 개발된 이구스 케이블은 가장 오래 지속됩니다. Johann Doler의 고민거리였던 가죽 스테이션의 케이블 문제는 오래전부터 지속되었지만, 이구스와의 협업은 처음이었습니다. 기존 케이블이 서비스 엔지니어의 기대에 미치지 못했기 때문에, 이구스 케이블에 대한 긍정적인 경험을 바탕으로 chainflex® CF5/CF6 케이블을 사용하게 되었습니다.
ADA에서 사용중이던 케이블은 전반적으로 사용 수명 한계에 도달했습니다. 케이블 손상의 초기 증상은 일시적인 다운타임에서 눈에 띄었습니다. "고장은 초기에 산발적으로 발생하는 경우가 많았습니다. 즉, 단기간에 전혀 감지할 수 없습니다. 예를 들어 기계의 측정 시스템이 약 1/1000밀리미터가 아니라 3~4밀리미터의 큰 허용 오차가 있는 경우 손상이 감지되지 않을 수 있습니다. 고속 절단기의 약간의 변화는 거의 눈에 띄지 않을 수 있습니다. 대부분의 고속 절단기는 재작업이 가능하기 때문입니다."라고 Johann Doler는 설명합니다. 하지만 천 절단기에서는 상황이 완전히 다릅니다. 임펄스 신호의 갑작스런 중단과 이에 따른 기계의 단기 고속 작동은 많은 양의 낭비를 초래할 수 있습니다.
빠른 동작: 에너지 체인과 케이블은 손상 없이 매일 수많은 롤링 동작을 극복해야 합니다.
ADA-Möbelfabrik GmbH의 기술 부서 관리자는 케이블 파손으로 인해 약 10,000유로의 피해가 발생한 것을 기억합니다. Doler는 "자동 플레이트 베어링이 움직이기 시작했고 케이블 파손으로 인해 점점 더 빨라졌습니다. 피드백이 더 이상 오지 않고 결국 버퍼를 중단시켜 버렸기 때문입니다."라고 설명합니다.
chainflex® 케이블을 사용하면 ADA 직원은 기술적 제약에서 해방됩니다. 구매 비용이 조금 더 들지만 서비스 수명은 훨씬 더 깁니다. "사용 수명이 길다면 더 큰 지출을 할 이유가 충분합니다. 케이블 교체 빈도가 줄어들수록 엔지니어의 안전 측면에서 이익을 볼 수 있기 때문입니다. "우리는 다양한 제조사를 시험해 보았지만 chainflex® 케이블이 가장 오래 지속된다는 사실을 알게 되었습니다."라고 Doler가 말합니다.

케이블 파손은 쉽게 발생합니다. 일반적으로 파손은 예고 없이 발생합니다. 파손이 임박한 전선 단선의 경우 일반적으로 육안 검사를 해도 발견되지 않는 경우가 많습니다. 파손 징후는 에너지 체인 내부에 숨겨져 있습니다.

왼쪽부터: ADA의 기술 디렉터인 Johann Doler와 두 명의 이구스 직원이 에너지 체인을 검사하는 장면

번들로 안정적인 편조

케이블의 신뢰성을 높이기 위해 이구스는 매우 복잡한 다중 연선 구조를 사용합니다. 모든 심선은 동일한 간격으로 케이블의 내경 및 외경을 통해 여러번 이동합니다. 연선 구조는 극한의 굽힘 응력에도 안정적입니다. "제품 신뢰성 외에도 chainflex® 케이블은 컴팩트하게 제작되었기 때문에 선호합니다. 체인에 더 많은 공간이 있기 때문에 에너지 체인에서 사용하는 데 큰 이점이 있습니다."라고 Johann Doler는 말합니다. 에너지 체인은 기계와 함께 제공된 기존 체인이 파손된 경우 ADA 가구 공장에서 사용하게 됩니다. 전체 에너지 체인을 교체해야 하는 경우 이구스를 선택하세요. 0.5m만 파손되고 전체 체인이 10m 길이면 기존 체인의 1m가 장착됩니다. 따라서 ADA 기술자는 모든 인기 있는 체인 유형의 백업을 위해 몇 미터를 보관합니다. 반면에 케이블에는 4 x 1.5 및 4 x 2.5 모터 케이블 두 개와 여러 개의 단면적이 0.5 ~ 1 정사각형인 12핀 및 7핀 제어 케이블 CF5/6이 준비되어 있습니다. 이는 문제 해결을 위한 예방 조치입니다.
ADA 가구 공장은 평균적으로 2-3개월의 간격으로 케이블을 교체했습니다. "이러한 케이블 고장은 정상적인 저항계로 측정할 수 없다는 것입니다. 결과적으로 케이블에 문제가 없어도 케이블을 교체하는 경우가 있습니다."라고 Johann Doler는 말합니다. 적절한 케이블 재고가 없으면 기술자는 에너지 체인의 공간이 허용하는 강한 단면적에 의존합니다 작동하지 않을 경우, East Styrians는 이구스의 신속한 배송 서비스를 신뢰합니다. 곡률 반경, 단면, 적용 영역, 차폐 또는 비차폐 등과 같은 필수 기능은 전화로 설명되며 패키지는 쾰른의 물류센터에서 24~48시간 이내에 목적지까지 신속하게 배송됩니다.
열약한 주변 환경: "chainflex®" 케이블은 안정적인 번들 연선 구조 덕분에 좁은 곡률 반경에서도 우수한 유지력을 자랑합니다.

어플리케이션 더 알아보기



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.