내마모성 재질로 제작된 ESD/ATEX 구성품
전도성 및 방전성 고성능 플라스틱으로 제작된 부품은 정전기 방전의 결과로부터 기계와 사람을 보호하는 데 사용됩니다. 민감한 전자 부품을 사용하는 기계나 먼지나 가스가 많은 폭발 가능성이 있는 환경 등 마찰로 인해 스파크가 발생할 수 있는 곳에서는 정전기 방전에 대한 특별한 보호가 필수적입니다. igus® 는 고체 윤활제와 특수 구성 덕분에 수명이 특히 길고 유지보수 비용을 크게 절감하는 정전기 방지 플라스틱으로 만든 다양한 내마모성 부품을 제공합니다.
정전기 방전으로부터 보호하는 전도성 부품 및 ATEX
ESD 및 폭발 가능성이 있는 대기를 위한 에너지 공급
정전기 분산 베어링
ESD 사양을 갖춘 특수 부품
ESD 플라스틱
정전기 방전 사양의 내마모성 플라스틱 - ESD 및 ATEX로부터 보호하는 데 이상적입니다.
igus® 제품은 ATEX 인증을 받았습니까?
igus® 에서 제공하는 구성품은 ATEX 정의에 따른 구성품이므로 ATEX 지침에 해당해야 하지만, 자체적으로 인증을 받을 필요는 없습니다. TÜV 라인란드의 전문가 의견에 따르면, igus® 에서 제공하는 ESD 구성품은 자체적으로 자율 기능이 없고 자체 점화원이 없기 때문에 지침 2014/34/EU에 해당하지 않습니다. 따라서 ATEX를 준수하는 것으로 선언할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 ESD 플라스틱으로 제작된 부품은 정전기와 그로 인한 폭발 위험을 방지하여 전체 시스템에 대한 ATEX 인증을 획득하는 데 도움이 됩니다.
ESD 구성 요소는 어디에 사용되나요?
자판기처럼 민감한 전자 장치가 있는 기기는 ESD 플라스틱으로 만든 부품의 일반적인 적용 분야입니다. 작은 방전에도 큰 손상을 일으켜 작업자에게 직접적인 손실을 초래할 수 있습니다. 또 다른 분야는 민감한 전자 부품의 생산 및 유지 보수와 같이 특별한 ESD 보호가 필요한 작업장의 장비입니다. 연구 시설의 실험실 장비와 의료 기술 분야의 기계도 ESD 손상에 취약한 경우가 많기 때문에 정전기 분산 플라스틱은 특히 윤활제가 없어 위생을 강화할 수 있는 경우에도 자주 사용됩니다. 예를 들어 반도체 산업에서는 PCB 조립 자동화를 위해 정전기 방지 소재로 만든 부품이 사용됩니다.
폭발 위험 구역에서 사용되거나 폭발 방지 요구 사항이 높은 인화성 물질과 접촉하는 기계에서 ESD 부품은 결정적인 역할을 합니다. 예를 들어 탱크 웨건, 심해 시추 장비 및 페인트 공장 등에서 igus® 의 ESD 부품이 사용됩니다. 특히 가연성이 높은 가스나 다량의 먼지가 발생하는 작업장에서 ESD 제품은 시스템 보호와 작업장 안전에 기여합니다.
상담
문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간