언어 변경 :
이구스는 고성능 폴리머로 만든 산업용 부품 제조업체로서 매우 다양한 소재를 사용합니다. PTFE는 마찰 없는 건식 작동을 가능하게 하며 윤활제의 사용을 불필요하게 만듭니다. PFAS 덕분에 일부 플라스틱은 강도, 내마모성, 내후성, 내화학성 및 고온 저항성이 향상됩니다. 하지만 PTFE 및 PFAS는 "영원한 화학물질"로 간주되며, 환경 분해가 어렵고 생존 기간이 길어 인체, 동물, 환경에 유해할 수 있습니다. 이러한 이유로 EU는 현재 PFAS 규제 또는 금지를 추진하고 있습니다.
그러나 당사 개발 부서는 이미 상당 기간 동안 PTFE 대체재 연구를 진행 중입니다. 새로운 배합, 광범위한 테스트 및 조정된 생산 공정 덕분에 이제 플라스틱 매거진에서 2025년 올해의 제품으로 선정한 소재 iglidur® JPF와 같이 PTFE를 포함하지 않는 다양한 소재와 제품을 제품군에 포함하게 되었습니다. 당사는 또한 PTFE 함유 소재의 대체재 개발도 지속적으로 진행 중입니다. 아래에서 솔루션을 소개하고 이러한 자료와 제품에 대한 자세한 내용과 배경 정보를 제공합니다.

다음 이구스 소재에는 PTFE가 포함되어 있지 않으므로 향후 PFAS 규제의 영향을 받지 않습니다. 또한 환경 및 건강에 유해한 것으로 분류되는 96가지 PFAS 물질에 대해 SQP M1227 테스트 방법(LC-MS/MS 및 GC-MS)에 따라 테스트 되었으며, 질량 기준 0.1%를 초과하는 물질을 포함하지 않습니다. 플루오로폴리머 그룹의 물질은 제외되며, 해당 물질은 테스트 대상이 아닙니다.전체 소재 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
이구스의 PTFE 프리 소재 iglidur JPF가 Kunststoff Magazin의 2025년 소재 부문 올해의 제품으로 선정되었습니다.
주의: 유해 물질의 미량 존재 가능성은 완전히 배제할 수 없습니다. 이구스는 상기 자료 및 제품의 사용에 대한 통제권이 없으므로 이 정보의 사용과 관련하여 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증이나 책임도 지지 않습니다.

당사 매우 높은 수준의 수직적 통합을 갖추고 있습니다. 이를 위해 자체 소재 개발 부서, 사내 컴파운딩 부서, 공정 엔지니어링 테스트를 위한 기술 센터, 소재 및 제품을 위한 광범위한 테스트 랩을 운영하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 PTFE 및 PFAS를 대체할 수 있는 문제 없는, 비용 증가 없이 사용할 수 있는 소재를 개발했습니다. 이 대체 소재는 테스트 랩에서 실제 조건 하에 변경된 구성과 그 영향에 대해 철저히 테스트 되었습니다.
그 결과는 매우 긍정적입니다. 기존 PTFE 함유 소재와 비교했을 때, 대체 소재는 마찰 및 마모 성능 측면에서 훨씬 더 우수한 성능을 발휘합니다. 마모율은 평균적으로 약 60% 감소했습니다. 우수한 배합 설계 덕분에 내열성, 기계적 강도, 수축 거동 등의 물성은 거의 동일하게 유지됩니다. 새로운 배합, 광범위한 테스트, 조정된 생산 공정을 통해 이구스는 이제 다양한 PTFE 프리 및 PFAS 테스트 완료 소재와 제품을 제공할 수 있습니다.
이구스는 PFAS 및 PTFE 주제와 관련해 어느 단계까지 진행했나요?
Magnus Orth: “이구스는 가장 성공적인 PTFE 함유 소재를 대체할 PTFE 프리 대안을 전속력으로 계속 개발하고 있습니다. 특히 상위 5개 플레인 베어링 소재에 대해 무불소 버전을 개발 중이며, 성능은 기존과 동일하거 더 뛰어난 것이 목표입니다. 2024년에는 iglidur® JPF 및 iglidur® WPF라는 PTFE 무함유 신소재를 선보였으며, 이들은 다재다능하고 입증된 iglidur® J의 PTFE 무함유 버전이며, 다소 높은 하중과 마모 요구 사항에 최적화된 iglidur® W300의 PTFE-Free 버전입니다. 또한 당사는 PTFE를 포함하지 않는 iglidur® F의 배합도 개발했습니다. 그리고 2025 하노버 산업 박람회를 앞두고, 중요한 돌파구를 발표하게 되었습니다. 당사의 가장 성공적인 iglidur® 소재인 iglidur® G의 PTFE-free 버전을 완성했으며, 이제 고온용 표준 소재인 iglidur® X도 PTFE 없이 제공할 수 있습니다. 또한 액체 매체에서의 사용을 위해 특별히 설계된 iglidur® HPF도 제공합니다."
개발 과정 중 가장 큰 과제는?
Magnus Orth: “특히 널리 사용되는 iglidur 소재의 경우, 실제 사용 환경에서 PTFE 함유 버전과 동일한 성능을 제공하도록 보장하는 것이 매우 어렵습니다. 이들 소재는 매우 다양한 애플리케이에서, 각기 다른 요구 조건 하에 사용되며, 플레인 베어링 설계는 정말 정확하게 구현하려면 상당한 경험과 실증에 기반해야 하고, 다양한 영향 요인 때문에 이론적으로 시뮬레이션하기 어렵기 때문에 시험에 많은 노력이 필요합니다. 당사는 잘 갖춰진 마모 테스트 랩과 오랜 경험을 통해 이를 가능하게 했습니다. PTFE는 특히 내화학성과 내열성이 요구되는 베어링에서 진가를 발휘합니다. 이와 유사한 특성을 가진 소재를 찾는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그럼에도 불구하고, 이구스는 성공했습니다.”
새로운 PTFE 프리 플레인 베어링 소재는 특히 어떤 애플리케이션이나 사용자에게 유용한가요?
마그누스 오르트 (Magnus Orth): "범위는 매우 넓습니다. 현재 많은 제조업체가 PTFE/PFAS-free 제품을 찾고 있습니다. 식품 가공, 자동차, 소비자 제품 등 각 분야의 요구사항에 대응할 수 있는 다양한 솔루션을 제공합니다." 이러한 요소들 외에도, 식품 가공 분야에서는 부식성 세정제에 대한 내성과 고온 저항성이 매우 중요합니다. 자동차 산업에서는 특히 가격 압박이 심한 반면, 전자 제품 등 소비재 분야에서는 다양한 요소들이 중요한 역할을 합니다. 이구스는 PTFE가 포함되지 않은 플레인 베어링 소재를 약 30종, 주요한 100가지 PFAS 물질이 전혀 포함되지 않은 소재를 40종 이상 보유하고 있어, 매우 폭넓은 솔루션을 제공합니다.
PFAS란 정확히 무엇이며, 왜 산업 및 소비자 부문에서 그토록 인기가 있을까요? 왜 EU 전역에서 금지가 임박해 있으며, 기업들은 지금 무엇을 할 수 있을까요?
이 백서에서는 이러한 문제를 조명하고 플라스틱 가공업체로서 이구스가 계획된 규제에 어떻게 조기에 대응하고 고객에게 PFAS 테스트를 거친 대안 및 제품을 제공하는 방법을 보여줍니다.

과불화화합물 및 폴리플루오르알킬 물질 (PFAS)은 특정 기술 사양으로 인해 다양한 산업 공정 및 소비재에 사용되는 산업용 화학물질입니다. 기체, 액체, 고체 형태 모두 존재 가능하며, 대부분 탄소와 불소 원자로 구성됩니다. 이 외에도 PFAS 분자는 완전히 다른 구조를 가질 수 있으므로 다양한 사양을 지닐 수 있습니다. OECD 기준 PFAS 화합물은 4,700여 종, EPA 기준 9,000여 종, EU 기준으로는 10,000종 이상 존재합니다. 이는 고정된 수치가 아니며 대부분 추정에 기반합니다. PFAS는 비고분자 및 고분자로 나뉘며, 각각 다음과 같은 물질 그룹으로 세분화할 수 있습니다:

EU: PFOS 사용은 2006년부터 대부분 금지되었으며, PFOA 사용은 2020년 7월부터 대부분 금지되었습니다. 관련 확인서는 여기에서 확인할 수 있습니다. ECHA는 2026년 봄 PFAS에 대한 초안 의견에 대해 협의를 진행할 예정입니다(ECHA/NR/25/28). 유럽화학물질청은 2026년 3월 위원회 회의 이후, PFAS의 EU 전역 제한 제안에 대한 사회경제분석위원회(SEAC)의 초안 의견에 대해 협의할 계획입니다. PFAS 제한 제안에 대한 SEAC 초안 의견에는 대체 물질 및 기술의 가용성을 포함한 사회경제적 측면 평가가 포함될 예정입니다. SEAC는 2026년 3월 상반기로 잠정 예정된 회의에서 초안 의견을 채택할 예정입니다. 협의는 해당 회의 직후 시작되며 60일 동안 진행되어 이해관계자들이 의견을 제출할 수 있습니다. PFAS에 대한 자세한 정보는 ECHA에서 확인할 수 있습니다.
미국: EPA는 170개 이상의 PFAS 물질 목록에 5가지 PFAS 물질을 추가하는 최종 규칙을 발표했습니다. 이는 화학물질 공개 보고를 위한 중앙 데이터 베이스인 독성물질 배출목록(TRI)의 보고 대상입니다. 불소 중합체는 TRI 목록에 포함되어 있지 않습니다. PFAS에 대한 자세한 정보는 EPA에서 직접 확인할 수 있습니다.
*제품은 SQP M1227 테스트 방법(LC-MS/MS 및 GC-MS)에 따라 환경 및 건강에 유해한 것으로 분류되는 96가지 PFAS 물질에 대해 테스트 되었으며, 질량 기준 0.1%를 초과하는 물질을 포함하지 않습니다. 플루오로폴리머 그룹의 물질은 제외되며, 해당 물질은 테스트 대상이 아닙니다.