언어 변경 :
IIoT를 산업 공정에 통합하면 상태 모니터링과 예측 유지보수가 더욱 간소화됩니다. 당사의 신제품을 통해 Industry 4.0 방향으로 한 단계 더 나아가고 있습니다. 센서 기반 정보는 제품의 예상 긴 사용 수명에 대해 정확한 판단을 가능하게 합니다.다운타임은 감소하고 생산 효율성은 향상됩니다. 당사는 정밀한 유지보수 계획과 시스템 상태에 대한 정확한 정보를 항상 제공할 수 있도록 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다.

시각 자료용 플레이스홀더(현재 제작 중)
서비스 작업에서는 1분 1초가 중요합니다. 그러나 센서 시스템에서는 실제 힘 한계값이 초과된 것인지, 아니면 케이블 결함 때문에 경고가 발생한 것인지 즉시 파악하기 어려운 경우가 있습니다. 검증된 스트레인 게이지(DMS) 힘 센서의 새로운 세대는 힘 모니터링에 추가적인 진단 기능을 제공합니다. 이제 센서는 연결된 케이블의 단선과 접촉 불량을 감지할 수 있어 문제 원인 분석이 훨씬 쉬워집니다. 이를 통해 진단 시간과 노력을 줄이고, 가동 중단 시간을 단축하며, 시스템 가용성을 높일 수 있습니다.
새로운 센서 세대는 기존 i.Sense 시스템과 호환되며, 펌웨어 업데이트를 통해 기존 설비에 통합할 수 있습니다. 또한 igus는 케이블, 더미, 장착 자재를 포함한 설치 세트 형태로 센서를 제공하여 신속한 설치를 지원합니다.
적합한 센서 기술에 대한 종합 개요는 EC.P Push/Pull Force Monitoring 자료에서 확인할 수 있습니다.

실제 현장에서는 센서 기술 자체보다 조립, 배선, 전원 공급 및 장치 연결에 드는 노력 때문에 측정 작업이 실패하는 경우가 많습니다. 결국 필요한 구성 요소가 빠지는 경우도 발생합니다.
i.Cee² 측정 케이스(개념 연구)는 휴대용 산업용 케이스에 측정 플랫폼을 통합하는 단순한 접근 방식을 제안합니다. 케이스를 열고, 센서를 연결한 뒤, 측정을 시작하면 됩니다.
이를 통해 기계, 시스템 또는 시험 장비에서 측정 데이터를 직접 기록하고 현장에서 바로 분석할 수 있습니다. 고정 설치나 긴 준비 과정이 필요하지 않습니다. 측정 캠페인을 더 빠르게 구축하고 데이터가 생성되는 현장에서 결과를 얻고자 하는 경우, 상세 페이지에서 관련 정보와 베타 테스터 등록 방법을 확인할 수 있습니다.

로봇 프로그램은 정상적으로 작동하더라도 드레스팩은 손상을 입을 수 있습니다. 급격한 움직임, 과도한 가속 또는 과신장은 마모나 다운타임이 발생하기 전까지 발견되지 않는 경우가 많습니다.
TR.P 측정 케이스(개념 연구)는 이러한 하중을 측정할 수 있도록 합니다. 이동형 솔루션으로서 실제 로봇 동작 중 triflex® 시스템에 가해지는 실제 인장력을 기록, 시각화 및 분석합니다.
이를 통해 프로그래머는 시운전 단계에서 위험한 움직임을 식별할 수 있습니다. 또한 서비스 및 운영 팀은 반복적으로 발생하는 문제를 더 빠르게 분석할 수 있습니다. 측정 케이스의 사용 방법과 베타 테스터 등록 방법은 상세 페이지에서 확인할 수 있습니다.

컨셉에서 제품까지.
TR.P는 로보틱스를 더욱 스마트하고 안전하게 만듭니다.
인장력은 triflex® R 시스템 헤드에서 직접 측정됩니다. 사전 정의된 힘 제한값을 초과하면 명확한 메시지 또는 자동 정지를 통해 즉시 대응이 이루어집니다.
170이를 통해 위험 요소를 초기 단계에서 제거하고 운영 중 발생할 수 있는 후속 손상을 크게 줄일 수 있습니다.
세련된 기술을 위해. 견고한 프로세스를 위해.
미리 대응하는 로보틱스.

새로운 i.Sense 디스플레이는 제어 캐비닛의 모든 관련 데이터를 제어 캐비닛 도어로 직접 전달하여 유지보수 프로세스를 새로운 수준으로 끌어올립니다.
현대 산업 환경을 위해 개발된 이 제품은 견고한 하드웨어와 직관적인 조작성을 결합하여 팀이 언제나 전체 시스템 상태를 한눈에 파악할 수 있도록 지원합니다.
중요 센서 데이터의 실시간 표시, 시스템 리셋 또는 파라미터 설정 등 모든 작업을 이제 제어 캐비닛을 열지 않고도 수행할 수 있습니다.
smart plastics 솔루션용 공식 액세서리로서, 이 디스플레이는 상태 모니터링 시스템에 완벽하게 통합됩니다.

Kombi FTA는 검증된 플로팅 무빙 엔드를 지능형 센서 캐리어로 전환합니다.
이 확장 키트는 기존 기계 구조를 변경하지 않고, 빌드 챔버 수정 없이, 설계 변경 없이 전체 가이드 트로프에 대한 실시간 감지 기능을 추가합니다.

superwise 서비스 패키지는 유지보수를 명확한 데이터 기반 시스템으로 전환합니다. 즉, 위험을 식별하고 의사 결정을 단순화하며 문제가 발생하기 전에 시스템이 안정적으로 운영되도록 지원하는 확장 가능한 애프터서비스 시스템입니다.
superwise는 실제 스마트 플라스틱 적용 사례의 시험 및 현장 데이터를 기반으로 합니다. 포털, 대시보드 및 이벤트 이력 기능은 직감이 아닌 데이터 기반의 종합적인 의사결정을 가능하게 합니다.
정밀한 사용 기반 권장 사항은 불필요한 자재 교체를 방지하고 시스템의 긴 사용 수명을 크게 연장합니다.

i.Cee²는 검증된 i.Cee 모듈의 차세대 버전입니다.
e-chain® 시스템용 superwise 시스템의 핵심 기능 외에도, 새로운 모듈은 상태 모니터링을 넘어 완전한 Industrial Edge computer로서,
데이터 로깅 또는 엣지 애널리틱스와 같은 완전히 새로운 애플리케이션에도 통합될 수 있습니다.
i.Cee². 개방형. 모듈형. 무한한 가능성.

익숙한 푸시/풀 힘 및 파손 모니터링 기능을 이제 guidelok slimline(GLSL.P)을 사용하는 수직 e-chain® 애플리케이션에서도 사용할 수 있습니다.
i.Sense 통합을 통해 애플리케이션의 긴 사용 수명이 향상되고 고장 및 계획되지 않은 다운타임을 방지할 수 있습니다. 이를 통해 제품 수명을 초과한 이후에도 안전한 운영이 가능합니다.
애플리케이션은 모든 관련 기능과 함께 superwise 환경에 통합될 수 있습니다.

빨강, 노랑, 초록 - 신호등처럼 기계식 상태 표시기가 글라이딩 e-chain®의 마모 상태를 표시합니다. 전자 장치 없이 작동합니다. 이제 E4.Q 시스템에서도 사용 가능합니다.

데이터 컨센트레이터는 모든 이구스® 센서의 마모 또는 소비 정보를 수집하여 IoT를 통해 superwise 포털로 전송합니다.
이 디지털 인터페이스는 예를 들어 스마트 drytech 베어링 또는 지능형 chainflex CASE와 같은 시스템의 자동 데이터 관리를 가능하게 하며, 주문 및 모니터링에 필요한 리소스를 절감합니다.
또한 자동 주문 개념이나 이구스의 능동적 지원을 통해 고객 구매 부서의 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

데이터 분석용 마이크로컨트롤러가 포함된 2단계 센서 요소는 drylin® W 직동 가이드의 실시간 모니터링 및 예측 유지보수를 제공합니다.
superwise 인프라와의 통합을 통해 교체 시기에 대한 자동 알림 및 레트로핏 부품 주문이 가능합니다. 불필요한 수리 및 교체는 이제 과거의 일이 됩니다.

케이블 재고 모니터링 및 자동 재주문의 기반이 되는 지능형 잔량 측정 기능입니다.
이를 통해 케이블 관리 시스템의 효율성과 신뢰성이 향상되며, 케이블 부족으로 인한 시간 낭비를 방지할 수 있습니다.
재고가 유형별로 확인 가능하므로 필요한 경우에만 재주문할 수 있습니다.

superwise는 고객이 온라인으로 서비스를 요청하고, 직접 커뮤니케이션하며, 대시보드를 통해 연결된 모든 이구스 구성 요소를 확인할 수 있도록 지원합니다.
서비스 팀과의 직접적인 커뮤니케이션 및 예비 부품, 유지보수 작업 또는 모니터링 장치에 대한 원클릭 주문은 시스템 전체의 효율성을 항상 유지하도록 보장합니다.
현재 1,000개 이상의 고객 애플리케이션이 시스템에 연결되어 지속적으로 모니터링되고 있으며, 이를 통해 계획되지 않은 다운타임이 감소하고 있습니다.

상태 모니터링의 최대 효율성: 검증된 i.Sense 상태 모니터링 모듈의 새로운 펌웨어는 장거리 e-chain® 사용을 위한 모션 프로파일 측정과 자유롭게 프로그래밍 가능한 알람 접점을 제공합니다.
파손 감지 센서를 통한 e-chain®의 모션 프로파일 측정은 e-chain® 상태에 대한 정보를 제공합니다.superwise 환경으로의 통합이 가능합니다.
NC 접점을 통한 추가 알람 기능은 소프트웨어 통합을 간소화하고 프로그래밍 시간을 절약합니다.