언어 변경 :

성공적인 카메라 촬영을 위해서는 적절한 타이밍뿐만 아니라 안정적으로 작동하는 장비도 필요합니다. 슬라이더, 돌리, 카메라 크레인, 포맷 조절기 등 움직이는 구성 요소의 경우 마찰학적으로 최적화된 플라스틱으로 제작된 에너지 공급 장치, 플레인 및 직동 베어링이 원활한 작동을 보장합니다. 가볍고 조용하며 부식이 없으며, 길고 예측 가능한 사용 수명, 간단한 설치 및 유지보수의 자유로움으로 카메라 기술 분야에서 입증된 제품입니다.
이 페이지에서 확인할 수 있는 제품은 다음과 같습니다:
상위 6개 제품 ▼
무료 샘플 박스 ▼
적용 분야: 슬라이더 및 지브 ▼
성공 사례 ▼
이구스 테스트 연구소에 대한 정보 ▼
drylin® 직동 슬라이드와 레일을 보내드립니다. 하나 골라 직접 사용해보고 무급유 베어링에 대한 확신을 가지세요.

느린 제품 촬영, 타임랩스 시퀀스, 스튜디오 촬영, 스포츠 경기 중 빠른 카메라 움직임 등 어떤 상황에서도 원활하게 촬영할 수 있습니다: 카메라 슬라이더는 부드러운 촬영을 위한 인기 있는 도구입니다. 이구스는 전문가용과 DIY용 모두에 적합한 구성품을 보유하고 있으며, 부드러운 작동, 가벼운 무게, 적은 유지보수 비용으로 높은 점수를 받고 있습니다:


영화 및 텔레비전 기술에서 카메라 크레인은 카메라의 움직임을 3차원으로 구현하는 데 없어서는 안 될 도구입니다. 가볍고 유지보수가 필요 없는 당사의 제품은 특히 수평으로 움직이는 대형 텔레스코픽 모델과 같은 다양한 응용 분야에서 그 진가를 발휘합니다.
이구스 제품은 업계 최대 규모의 플라스틱 테스트 실험실인 자체 **테스트 연구**소에서 광범위한 테스트를 거칩니다. 예를 들어, 다양한 재질 조합의 마찰학적 사양, 조립품의 상호 작용, 소음 발생 및 고가속에서의 거동을 검사합니다. 그 결과는 사용 수명 계산 도구에 입력되어 내구성에 대한 정확한 예측을 가능하게 합니다.
또한 고객의 요청에 따라 고도로 개별화된 조건에서 제품 사용을 테스트하기 위해 고객 테스트를 수행합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간