모든 종류의 기계는 이제 글로벌 경제에서 전 세계에서 사용되고 있습니다. 이러한 이유로 igus® 는 수년 동안 관련 표준을 준수하여 제품을 제조해 왔습니다.
즉, 체인플렉스® 케이블의 경우, 전 세계적으로 가장 중요한 표준의 모든 지침과 승인 요건을 충족하는 데 특히 중점을 두고 있습니다. 따라서 전 세계 어디에서나 거의 모든 요구 사항에 적합한 케이블을 찾을 수 있습니다: 체인플렉스®!
가장 중요한 승인이 무엇인지에 대한 명확한 답이 없더라도 몇 가지 구체적인 특징, 특히 지리적 특징을 염두에 두어야 합니다. 유럽에서는 유효한 CE 마크가 있는 경우에만 기계가 시장에 출시될 수 있습니다. 해외 수출의 경우 UL 지침을 충족하거나 EAC/CTP를 준수하는 것이 중요한 역할을 합니다.
다양한 산업에 적합한 솔루션을 제공하기 위해 많은 고객이 추가 지침을 가지고 있습니다. 반도체 산업에서는 IPA에 따른 클린룸 승인 또는 DNV에 따른 해양 승인 등이 이에 해당합니다. DESINA 사양도 중요한 역할을 하는 경우가 많습니다. 이러한 모든 글로벌 과제에 대한 올바른 해답은 체인플렉스® 에서 찾을 수 있습니다!
고성능 압력 하에서 24시간 내내 작동해야 하는 시스템에는 기계의 개별 구성 요소 공급업체에게도 최고 수준의 표준이 필요합니다. 한 가지 예로 IPTE GmbH의 "Speedmounter" 시스템을 들 수 있습니다. 발루프의 에너지 체인과 체인플렉스® 데이터 케이블을 사용하면 유지보수 주기가 단축되고 상당한 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 이 케이블은 거셋 충진 압출 내부 재킷을 사용한 특수 설계가 인상적이며 수백만 번의 이중 스트로크 후에도 전송 특성을 유지합니다.
디젤 엔진, 발전기, 선박 프로펠러와 같은 대형 부품의 전체 가공을 담당하는 WALDRICH COBURG GmbH는 기계 가공을 전문으로 하는 회사입니다. 그 결과 머시닝 센터가 점점 더 커지고 기계 기술에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 발루프는 이 회사를 위해 매우 먼 거리에서도 신호를 안정적으로 전송하고 높은 기계 가용성을 보장하는 측정 시스템 케이블을 갖춘 특별한 종합 솔루션을 개발했습니다.
보훔 대학교 팀은 18년 동안 태양열 자동차 개발을 위해 노력해 왔습니다. 이 차량은 가장 혹독한 조건에서도 쉽게 작동할 수 있도록 설계되어야 합니다. 이러한 배경에서 모든 구성 요소는 까다로운 요구 사항을 충족하는 동시에 무게가 가벼워야 합니다. 당사의 서보 케이블은 높은 전류 전달 용량을 보장하고 동작과 진동으로 인한 기계적 부하를 견딜 수 있는 특수 케이블 설계로 전원 공급이 중단되지 않도록 합니다. 매우 견고하기 때문에 열 스트레스에도 완벽하게 대응합니다.