언어 변경 :
유럽 가이드라인은 CE 라벨을 부착한 제품만 시장에 출시하고 작동할 수 있도록 규정하고 있습니다. 기계, 리프트, 측정 기기, 의료 기기 등의 제품군이 이에 해당합니다.

CE 마크는 해당 제품이 EU 규정 765/2008에 따라 안전, 건강 보호 및 환경 보호에 대한 EU 전체의 모든 요구 사항을 충족함을 나타내는 법적으로 규정된 테스트 마크입니다.
"CE" 약어는 "Communauté Européenne" (유럽 공동체)의 약자로, 제품이 모든 해당 유럽 규정을 준수하고 규정된 적합성 평가 절차를 거쳤음을 나타냅니다. CE 마크가 부착된 제품은 모든 EU 회원국에서 시장에 출시할 수 있습니다. 원칙적으로 제조업체는 유럽 규정을 준수하고 CE 마크를 부착할 책임이 있습니다.
영국의 EU 탈퇴에 따라 2021년 1월 1일부터 새로운 UKCA 마크가 시행되고 있습니다. 영국 시장의 새로운 규정에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.

이는 체인플렉스® 케이블에 대해 다음과 같은 내용을 의미합니다:
우리는 유럽에서 문제 없이 케이블을 판매할 수 있도록 모든 개발 과정에서 이 지침을 따릅니다.
CE 적합성은 복잡한 위험 평가를 기반으로 합니다.
위험 평가 - 반복적인 프로세스는 다음과 같이 구성됩니다:

이 백서에는 모든 정보가 명확하게 제시되어 있으며 CE 마크의 효과에 대한 좋은 개요를 제공합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간