언어 변경 :
영국 정부는 영국(잉글랜드, 웨일즈, 스코틀랜드)으로 수입되는 제품에 UKCA(영국 적합성 평가) 라벨을 의무적으로 부착하도록 규정하고 있습니다. 이 규정은 2021년 1월 1일부터 시행되었으며 영국 시장에만 적용됩니다.

UKCA 마크는 브렉시트 이후에 만들어졌기 때문에 CE 마크를 대체합니다. 작년 초부터 EU 가이드라인 및 규정 대신 UKCA 라벨링을 요구하는 영국의 관련 법률을 준수해야 했습니다.
이 라벨링은 2021년 01월 01일부터 의무화되었습니다. 그러나 2021년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 소위 과도기 단계가 있습니다. 이 기간 동안 제조업체는 CE 라벨만 부착한 제품을 영국 시장에 출시할 수 있습니다. 2023년 1월 1일부터는 CE 마크와 유사한 요건을 갖춘 UKCA 마크를 제품에 부착해야 합니다:
UKCA 라벨링이 규정된 제품은 다음과 같습니다.
영국 정부의 자세한 공식 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.

이는 체인플렉스® 케이블의 경우 다음과 같은 의미입니다:
1300개 이상의 체인플렉스® 케이블에 UKCA 라벨이 부착되어 있습니다. chainflex® 케이블은 재시험을 거쳐 UKCA 라벨을 받았습니다. 또한 향후 출시되는 모든 체인플렉스® 케이블은 UKCA 표준을 따릅니다.
즉, 사용자는 평소와 같이 당사의 케이블을 사용할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간