언어 변경 :
DNV는 해양 설비, 가스 및 송유관뿐만 아니라 풍력, 조력 및 태양 에너지와 같은 육상 분야의 해양 분야 인증 기관입니다.

이 선급협회는 2013년 노르웨이 회사인 DNV(Det Norske Veritas)와 GL(Germanischer Lloyd)의 합병으로 설립되었으며, 2021년 초까지 DNV-GL로 알려졌습니다. 2021년 3월부터는 단순히 DNV로만 활동하고 있습니다. 이 회사는 4개의 사업부와 독립된 법인으로 구성되어 있습니다. DNV-Maritim은 선급 협회로서 선박 및 해양 장치에 대한 표준을 만듭니다. 이러한 규칙에는 육상 및 해양 기관이 국제 해역에서 준수해야 하는 안전, 신뢰성 및 환경 규정이 포함됩니다. DNV는 또한 국제 표준 및 지침을 검토합니다. DNV 인증서는 해양 산업에서 선박에 전기 기술 부품을 승인받기 위한 기본 요건입니다. 또한 신뢰성과 내구성을 문서화하는 품질 마크로 간주됩니다.

이는 체인플렉스® 케이블의 경우 다음과 같은 의미입니다:
370개 이상의 체인플렉스® 제어, 서보, 모터 및 로봇 케이블과 버스, 데이터, 인코더 및 광섬유 케이블은 DNV 승인을 받았으므로 해상에서 안전하고 안정적인 전력 및 데이터 공급을 가능하게 합니다. 체인플렉스(® ) 케이블이 DNV 승인을 받으면 개별 구성 요소에 대한 테스트가 필요하지 않으므로 해양 환경에서 사용이 간편하고 빨라집니다. DNV 승인은 케이블이 진흙 방지, 내유성, 난연성, 자외선 방지 및 해수 방지 기능을 갖추고 있어 바다의 혹독한 환경 조건을 견딜 수 있음을 의미합니다.

해양 산업의 자동화 확대
이 백서는 기업과 공급업체 모두에게 도전 과제를 제시합니다. 이 부분에서는 DNV와 같은 유능한 기관으로부터 부품 인증을 받기 위해 기업이 엄격한 테스트 기준을 충족할 수 있는 방법을 설명합니다. 또한 백서에서는 케이블과 같은 인증된 부품을 사용함으로써 공급업체, 플랜트 제조업체, 궁극적으로 선상 플랫폼 및 선박 운영자에게 발생할 수 있는 기회에 대한 전망도 제공합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간