언어 변경 :
발드리히 코부르크 공작 기계 제조업체는 매우 복잡한 시스템을 위해 최신 제어 시스템을 사용합니다.
디젤 엔진, 터빈, 발전기 또는 선박 프로펠러와 같은 대형 부품의 완벽한 가공은 각각의 머시닝 센터가 점점 더 대형화되고 있음을 의미합니다. 이는 기계 기술에도 영향을 미칩니다. 이러한 고도로 복잡한 시스템의 공작 기계 제조업체는 항상 최신 세대의 제어 시스템에 의존합니다. 이를 위해 측정 시스템 케이블이 포함된 특수 종합 솔루션이 개발되어 매우 먼 거리에서도 신호를 안정적으로 전송하고 높은 기계 가용성을 보장합니다.
"고객은 기계를 20~30년 이상 사용하는 경우가 많으며, 최소 95%의 가용성이 요구되는 경우가 많습니다. 따라서 모든 구성 요소는 어떤 상황에서도 완벽하게 작동해야 합니다. 이구스®® 의 체인플렉스 케이블은 수년 동안 최고의 경험을 쌓아온 제품입니다."
Dipl.-Ing. 토마스 베츠, 전기 설계 그룹 매니저, 발드리히 코부르크 GmbH
다양한 사전 테스트
솔루션을 제시하기 위해서는 케이블의 기능뿐만 아니라 개별 연결 지점의 수와 품질도 고려해야 합니다. 최적화된 연결 솔루션을 찾기 위해 쾰른에 위치한 자체 테스트 실험실에서 일련의 테스트가 진행되었습니다. 그런 다음 케이블을 사용자에게 보내면 사용자는 케이블을 원래 제어 장치에 연결했습니다. 일상적인 사용에 적합한 케이블 컨셉을 테스트하기 위해 실제 기계 부하를 시뮬레이션했습니다.
이러한 노력은 궁극적으로 원하는 결과를 가져왔습니다. 오늘날 측정 시스템 케이블은 구형 기계를 개조할 때에도 새로운 제어 세대의 모든 머시닝 센터에서 그 성능을 발휘합니다. 처음부터 완벽하게 작동했습니다. 설치 시 가장 큰 장점은 익숙한 M23 원형 커넥터를 표준 구성품으로 사용할 수 있다는 점입니다.
"결과는 인상적이었습니다. 내구성과 신호 품질이 적절합니다. 현재 90~100m의 케이블 길이도 문제없이 구현할 수 있지만, 120m도 가능하다고 Thomas Bätz(" )는 말합니다. 또한 최대 5개의 연결 지점이 있습니다. "이 커넥터/케이블 조합을 통해 매우 낮은 감쇠 특성을 실현했습니다. 이는 제어 장치 제조업체의 오리지널 제품보다 몇 배나 낮은 수준이라고 Thomas Bischoff(" )는 덧붙입니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간