언어 변경 :

이 센서는 케이블 위에 ‘서 있는 것’을 좋아합니다
에너지 체인 내에서 작동하는 케이블은 특히 세심한 관찰이 필요합니다. CF.P 센서는 e-chain®의 고정 단부 스트레인 릴리프에서 직접 작용하는 힘을 측정하여 케이블이 실제로 받는 하중을 정확하게 평가할 수 있도록 돕습니다. 에너지 체인 내부의 케이블이 설정된 목표값을 초과하는 하중을 받을 경우, CF.P 센서는 해당 값을 기록하고 전송합니다. 필요한 경우 시스템 정지나 알람을 즉시 트리거할 수 있습니다. 이를 통해 케이블과 설비를 보호하고, 수명을 연장할 수 있습니다. 사용 중인 케이블에 적합한 CF.P 센서는 온라인 툴에서 확인할 수 있습니다.
78초 안에 CF.P의 작동 원리를 알아보세요
케이블을 위한 완벽한 보호
Konstantin Schmer가 크레인에 CF.P 장치가 장착된 위치를 보여줍니다. 이 시스템은 거의 모든 igus® 케이블 캐리어 시스템에 후장착(레트로핏)할 수 있습니다.
igus®의 에너지 체인이 장착된 크레인을 보유하고 있으며, 케이블 손상으로부터 신뢰할 수 있는 보호 솔루션을 원하신다면 언제든 상담해드리겠습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간