오스트리아 자동차 공급 업체
오스트리아 자동차 부품 공급업체는 엔진 블록을 자동으로 취급하는 자체 실내 갠트리 크레인에 이구스의 스마트 플라스틱을 사용합니다.
당사의 목표는 이구스 에너지체인, 케이블 및 플레인 베어링 제품을 사용해 고객 장비의 기술적 성능 향상과 비용 절감을 돕는 것입니다. 이론적으로 내마모성이 뛰어나고 자주 교체할 필요가 없는 이구스 제품을 공급하여 기술적 성능을 향상하고 비용을 절감할 수 있습니다. 센서와 isense 시스템으로 에너지체인, dry-tech 플레인 베어링 제품 및 chainflex 케이블의 예측 가능한 유지보수가 가능합니다.
조기 진단 및 안내로 결함이 발생하기전에 감지하고, 다운타임을 방지하며 수리시간을 단축해 기계 가용성이 증대합니다. 예약된 유지 보수 검사가 필요 없고, 직원들은 보다 효과적으로 작업할 수 있습니다.
이구스는 "isense"라는 브랜드 이름으로 케이블 및 에너지체인과 같은 이구스 구성품의 상태를 감지하는 다양한 센서를 공급합니다. 이 제품들은 마모 상태를 측정하고, 구성품이 수리 또는 교체 될 필요가 있으면 즉시 사용자에게 경고하거나 기계의 가동을 중단합니다. icom 통신 모듈 네트워킹을 통해 지능형 시스템으로 데이터를 전송합니다. 모듈은 모든 이구스 isense 센서에 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 에너지체인의 핀/보어 연결의 마모 또는 마찰양을 측정하는 센서뿐만 아니라 파손 및 인장력의 감지와 케이블 모니터링을 위한 센서에도 연결이 가능합니다.
센서에서 측정된 값이 icom 모듈로 전송되면 필요한 작업에 대한 지침을 작성하기 위해 우선 "해석"되어야 합니다. 이 작업은 이구스 클라우드와 연결을 통해 가능합니다. 그러나 IT 보안의 중요성이 커지면서 많은 기업들이 자체 SCADA 시스템 개발에 점점 더 의존하고 있습니다. 그래서 이구스는 "icom.plus" 모델을 개발했습니다. 이 모듈을 사용하면 개별 고객은 자신의 장비 및 회사에 가장 적합한 방법으로 데이터를 통합할 수 있습니다.
이구스의 icom. 이구스의 'plus' 및 'icom' 통신 모델을 사용하면 센서를 통해 수집한 데이터를 어떻게 사용하는지 결정할 수 있습니다. 데이터를 시스템에 통합하거나 읽기를 원하는 경우, 제한된 환경에서는 오프라인에서 자유롭게 작업할 수 있거나 이구스 서버에 링크를 설정할 수 있습니다.
올바른 시스템을 검색하는 방법은 여러 가지입니다. 예를 들면 사용 영역에서 또는 시스템에서 달성해야 하는 내용에 대한 질문으로 시작할 수 있습니다. 시스템 적용시 남아 있는 사용 수명이 표시되는 예측 가능한 유지보수에 사용할 수 있나요? 구성품이 마모되거나 결함이 생긴 경우에 알람이 울리나요?
icom 모듈을 사용한 온라인 모니터링 및 예측 가능한 유지보수, 기계 학습 및 이구스 클라우드와 IoT(사물 인터넷)와의 네트워킹.
에너지체인, 케이블 및 베어링의 오프라인 모니터링 및 예측 가능한 유지보수. 이구스의 icom. 또한 정보 표시가 고객의 시스템에 통합됩니다.
기존 또는 임박한 결함이 발생하는 경우 시스템은 전체 어플리케이션에 대한 손상을 방지하기 위해 기계 정지를 권고합니다.
알람, 사용 수명 데이터 및 원본 센서 데이터를 고객의 기존 시스템으로 출력. 온라인 및 오프라인에서 사용 가능.
다양한 스마트 플라스틱 제품을 사용할 수 있습니다.
고객의 특정한 요구에 맞출 수 있는 적합한 시스템을 구축할 수 있도록 양식을 작성해주세요.
"이구스 스마트 플라스틱" 브로셔(PDF) 다운로드
테스트 완료! 업계 내 최대 규모 실험실
월~금 오전 7시 - 오후 8시.토요일 오전 8시 - 오후 12시.
24h