언어 변경 :

코어의 수와 단면에 따라 케이블의 코어에 여유 공간이 생깁니다. 가능하면 이 공간을 정품 코어 요소로 채워야 합니다(종종 폐기물 재료로 만든 필러나 더미 코어가 아닌). 이렇게 하면 위의 연선 구조를 안전하게 지지하고 연선이 케이블 중앙으로 이동하는 것을 방지할 수 있습니다.

여러 차례의 테스트를 통해 개별 와이어 직경, 피치 길이, 방향을 조화롭게 조합하는 것이 움직임에 최적화된 케이블에서 가장 잘 구부러지지 않는 솔루션임이 입증되었습니다. 너무 얇은 단일 와이어는 매우 유연한 케이블을 만들 수 있지만 꼬이는 경향이 강합니다.

절연 재료는 케이블 내에서 서로 달라붙지 않도록 설계되어야 합니다. 절연은 또한 도체의 연선된 개별 전선을 지지하는 역할도 합니다. 이를 위해 최고 품질의 고압 압출 PVC 또는 TPE 소재만 사용되며, 이는 e-체인® 애플리케이션에서 수백만 킬로미터의 코어에서 입증된 바 있습니다.

스트랜드 구조는 인장 강도가 높은 강한 코어 주위에 최적화된 짧은 피치 길이로 스트랜드되어야 합니다. 단, 사용되는 절연 재료로 인해 정의된 스트랜딩 내에서 유연해야 합니다. 묶음으로 감은 코어는 12심부터 사용해야 합니다.

저렴한 플리스, 필러 또는 액세서리 필러 대신 거셋 충전재 압출 이너 재킷이 사용됩니다. 이 방법을 통해 스트랜드 구조가 세로 방향으로 안전하게 안내됩니다. 또한 스트랜드 구조가 풀리거나 이동하지 않습니다. 따라서 내부 재킷은 실드를 위한 견고한 기초 역할을 합니다.

전체 실드는 압출된 내부 재킷 위에 최적화된 브레이딩 각도로 단단히 제작되어야 합니다. 느슨하거나 개방된 브레이딩 또는 루핑은 전자파 적합성 보호 기능을 상당히 감소시키며 특히 쉴드 와이어 단선으로 인해 빠르게 고장날 수 있습니다. 전체적으로 촘촘하게 편조된 실드는 스트랜드 구조에 추가적인 비틀림 보호 기능을 제공합니다.

PVC, PUR 또는 TPE 외부 재킷은 자외선 차단부터 저온에서의 유연성, 내유성, 비용 최적화까지 다양한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 그러나 재킷 소재는 내마모성이 뛰어나고, 달라붙지 않아야 하며, 유연하면서도 지지력을 제공해야 한다는 한 가지 공통점이 있어야 합니다. 어떤 경우든 재킷은 압력을 가하여 압출(거셋 충진)해야 합니다.
UL 인증: 체인플렉스®, 세계적으로 권위 있는 테스트 기관으로부터 최고의 인정을 받았습니다.
이구스는 3,800m² 규모의 테스트 실험실에서 30년 이상의 경험과 700회의 병렬 테스트를 통해 케이블의 수명에 대한 신뢰할 수 있는 예측을 할 수 있기 때문에 양심에 따라 특수 케이블에 대해 4년의 보증을 제공합니다.
이구스는 이제 체인플렉스 케이블에 대해 이러한 약속을 검증받은 최초의 독일 기업이 되었습니다. 정교한 인증 프로세스를 통해 미국 기관 "Underwriters Laboratories" 는 연간 20억 테스트 주기를 기반으로 한" igus 4년 체인플렉스® 케이블 보증 및 서비스 수명 계산기" 의 정확성을 확인했습니다. 이로써 쾰른에 본사를 둔 이 회사는 유럽 최초로 광고 문구의 진실성을 테스트 기관으로부터 확인받았습니다. 앞으로 전 세계 어디에서든 igus를 나타내는 고유 번호 B129699가 표시된 UL 마케팅 라벨이 부착되지 않은 체인플렉스 케이블은 공장에서 출고되지 않습니다.
현재 재고로 보유하고 있는 1350개 이상의 케이블 중 총 1044개가 이미 기존 UL 승인을 받았습니다. 이는 미국에서 시스템을 원활하게 시운전하기 위한 전제 조건입니다. 따라서 미국으로의 시스템 수출이 원활하게 진행될 것입니다. 이제 UL 승인과 UL 마케팅 라벨의 조합으로 원활한 수출을 두 배로 보장할 수 있습니다:


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간