언어 변경 :

꼬임이라고도 하는 연선은 전기 도체 간의 상호 간섭을 줄이기 위해 다중 심선 케이블의 심선을 심선 요소 주위에 감는 것을 말합니다. 스트랜딩은 이동을 위한 케이블 설계에서 결정적인 역할을 합니다. 원칙적으로 번들 케이블과 레이어 연선 케이블을 구분할 수 있습니다.
레이어 연선이란 무엇인가요?
레이어 연선에서는 케이블 심선이 중앙을 중심으로 여러 층으로 비교적 길게 다소 촘촘하게 연선되며, 호스에 압출된 재킷이 제공됩니다. 쉴드형일 경우 플리스나 호일로 이를 한 번 더 감싸게 되는 구조를 가지고 있습니다.
레이어 연선은 생산이 훨씬 쉬우므로 체인에 사용하기에 적합한 케이블로 시중에서 저렴한 비용으로 7개 이상의 심선을 사용하는 경우에도 제공됩니다. 그러나 언뜻 보기에 7개 심선 이상의 일상적인 사용에서는 값비싼 실수로 오인될 수 있습니다.
벤딩 프로세스는 구동하는 동안 케이블 내경의 심선을 압축하고 외경의 심선을 늘립니다. 초기에는 재질 탄력성이 충분해 문제없이 작동될 수 있지만 재질의 마모는 곧 영구적인 변형을 일으키고 심선은 미리 정해진 경로에서 벗어나 자체 압축 및 스트레칭 영역을 생성합니다. : 콕 스크류가 발생하고 일반적으로 심선 파열이 빠르게 뒤따릅니다.
번들 연선은 7개의 심선부터 권장됩니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간