언어 변경 :
igus가 고객의 애플리케이션을 관리합니다! 슈퍼와이즈는 최초로 igus의 최고급 제품 서비스와 스마트 플라스틱의 최신 센서 기술을 하나의 케이블 포트폴리오에 결합했습니다.

4가지 레벨의 슈퍼와이즈 서비스를 제공합니다. 이를 통해 다양한 패키지 중에서 적합한 패키지를 선택할 수 있습니다. 언제든지 문의해 주시면 친절히 안내해 드리겠습니다.
... 경험을 통한 보안 ...
슈퍼와이즈 베이직 서비스를 이용하면 슈퍼와이즈 포털에 액세스할 수 있습니다.
여기에서 에너지 체인의 권장 교체 시기를 확인할 수 있습니다. 당사는 통계적으로 결정된 값을 사용하여 귀하가 제공한 정보와 데이터를 기반으로 이 성명서를 작성합니다.
또한 적절한 시기에 점검 날짜를 알려주는 서비스도 제공합니다.
당사는 하루 사이클 수, 속도, 가속도, 충전 중량 및 주변 조건과 같은 세부 정보를 사용하여 예상 사용 수명을 계산합니다. 이러한 사양을 통해 시간 관리형 유지보수 계획을 수립할 수 있습니다.
베이직 버전은 다음을 제공합니다:
당사와 유지보수 계약을 체결할 수도 있습니다.

... 에너지 체인의 상태를 정확하게 파악하세요.
슈퍼와이즈 실버 서비스를 이용하면 i.Sense 모듈과 컴박스로 에너지 체인을 보완할 수 있습니다. 이 시스템은 에너지 체인의 정확한 움직임 프로파일을 파악하여 슈퍼와이즈 포털로 전송합니다.
이를 통해 에너지 체인의 권장 교체 시기와 그에 따른 유지보수 권장 사항을 정확하게 알려줍니다.
i.Sense 센서의 도움으로 사이클 수, 속도, 가속도 및 발생하는 모든 이상 징후가 기록되어 그래픽 디스플레이가 생성되는 슈퍼와이즈 포털로 전송됩니다.
실버 버전은 다음을 제공합니다:

... 최고 품질의 센서로 최고의 정밀도 ...
슈퍼와이즈 골드 서비스는 고품질 센서를 사용하여 구성 요소에 대한 정확하고 포괄적인 정보를 제공합니다.
민감한 센서와 정교한 i.Cee 모듈 덕분에 매우 상세한 데이터를 수집할 수 있습니다.
이를 바탕으로 개별 상태와 예상 교체 권장 시기**.**에 대한 정확한 예측이 가능합니다.
골드 버전은 다음을 제공합니다:

... 걱정은 저희에게 맡기세요 ...
슈퍼와이즈 플래티넘 서비스는 당신의 삶을 더 쉽게 만들어줍니다.
슈퍼와이즈 골드 서비스의 모든 혜택과 데이터에 대한 완전한 안심이 제공됩니다.
플래티넘 버전은 다음을 제공합니다:

실제 i.Cee
로컬 회사 네트워크 내(i.Cee:local) 또는 보안 클라우드(i.Cee:cloud)를 통한 데이터 전송

... 예측 유지보수 개념용
i.Cee 모듈은 다양한 방식으로 예측 유지보수 개념에 통합할 수 있습니다. 사용량에 따라 정기 유지보수를 예약하는 예방적 서비스 관리부터 다양한 모바일 채널을 사용하여 예기치 않은 변경 사항을 즉시 보고하는 위치 독립적 고장 관리까지, 모든 정보는 고객의 요구 사항에 따라 로컬 네트워크의 온라인 또는 오프라인에서 최신 대시보드에 집계됩니다.

상태 모니터링과 예측 유지보수의 차별화
이 백서는 다음을 설명합니다.

... 이구스 i.Cee를 통한 다운타임 감소 덕분
자동차 생산에서 케이블은 절대 멈추지 않습니다. 조립과 용접을 위한 협동 로봇 팔과 이들에게 에너지와 데이터를 공급하는 모든 구성품은 지속적으로 사용됩니다. 이러한 환경에서는 예측 유지보수가 가장 의미가 있습니다. 새로운 인더스트리 4.0 프로젝트든 효율성 중심의 개조든, 이구스의 스마트 플라스틱 솔루션은 범용 모듈형 시스템으로 제공되며 모든 시스템에 개별적으로 적용할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간