언어 변경 :
유명한 스핀들 제조업체인 FRANZ KESSLER의 "시스템 기술" 사업부는 금속 및 복합 가공품의 고정밀 가공을 가능하게 하는 스핀들 스위블 헤드와 로터리 스위블 테이블을 개발 및 제조하고 있으며, 점점 더 많은 복합 가공품을 생산하고 있습니다. 에너지 및 신호 공급을 위해 KESSLER는 서비스 수명과 신뢰성 측면에서 매우 높은 요구 사항을 충족하는 igus® 의 체인플렉스® 케이블을 사용합니다.
"신뢰성은 우리에게 중요한 요소입니다. 고객은 수명이 매우 긴 고성능 시스템을 기대합니다. 모든 구성품, 특히 움직이는 구성품은 이러한 기준에 따라 선택해야 합니다."
플로리안 게르만, 전동 스핀들 제품 매니저 & KESSLER의 스위블 시스템
2003년 이후 문제 없음
KESSLER는 2003년부터 igus® 의 체인플렉스® 케이블을 사용하고 있습니다. 이 기간 동안 담당 설계 엔지니어에게 문제나 고장에 대한 보고는 단 한 건도 없었습니다. 이는 시스템 기술 구성 요소의 케이블이 집중적이고 짧고 빠른 회전 및 선형 움직임으로 고강도 작업을 수행하고 케이블이 냉각 윤활유와 스와프에 노출된다는 사실에도 불구하고 가능합니다. TPE 재킷의 높은 내마모성은 외부 재킷에 마모가 발생하지 않도록 보장하며, 특수 번들 스트랜딩은 코어 구조의 변형을 효과적으로 방지하여 궁극적으로 코르크 스크류 및 코어 파손으로 이어질 수 있는 변형을 방지합니다.
이러한 이유로 KESSLER는 움직이지 않는 애플리케이션에서도 항상 체인플렉스® 케이블을 사용합니다. 플로리안 게르만: "우리에게 가장 중요한 것은 신뢰성입니다. 고객은 매우 긴 서비스 수명을 가진 고성능 시스템을 기대합니다. 모든 구성품, 특히 움직이는 구성품은 이러한 기준에 따라 선택해야 합니다." 이러한 조건에서 체인플렉스® 케이블과 igus ® 에너지 체인은 13년 동안 케슬러의 스핀들 스위블 헤드와 로터리 스위블 테이블에서 그 성능을 입증해 왔습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간