드론

drone in a box

드론 차고를 위한 가볍고 유지 보수가 필요 없는 구성 요소

드론 인 어 박스 원리

  • 착륙 스키드의 충전 접점을 사용하여 자동으로 충전할 수 있는 드론, 일반 드론에 장착하는 하네스 또는 상자에 있는 자동 배터리 교체 장치입니다.
  • 박스는 드론의 이착륙 플랫폼 역할을 합니다. 드론을 충전하거나 배터리를 자동으로 교체할 수 있도록 설계되었습니다. 충전 중이거나 드론이 비행하지 않는 단계에서는 박스가 안전한 보관 장소로 사용됩니다.
  • 제어 소프트웨어는 비행 임무와 경로를 계획하고 제어합니다.

드론 박스용 모션 플라스틱

이구스 제품이 사용되는 드론 박스

적용 분야

  • 보안 산업에서는 경보가 발생하면 자동으로 이륙하여 경보가 발생한 위치로 비행하여 범죄 현장을 클로즈업한 이미지를 제공하는 데 사용됩니다. 계획된 정기 순찰 비행도 생각할 수 있습니다. 또한 기업들은 이미 주요 행사에서 보안을 지원하기 위해 이 기술을 사용하고 있습니다.
  • 농업 분야에서는 이미 이 개념을 검사 및 측량 작업에 성공적으로 사용하고 있습니다. 드론에 장착된 특수 카메라를 통해 초목의 변화를 조기에 인식할 수 있습니다.
  • 공장이나 발전소의 유지보수에서는 상자 안에 있는 드론을 사용하여 항공 이미지와 공장 데이터를 직원에게 실시간으로 스트리밍합니다. 예를 들어 가스/물 누출을 감지하거나 필요한 유지보수를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 포장 스테이션은 이미 전 세계 여러 지역에서 시간에 구애받지 않는 택배 배송을 위한 실용적인 옵션으로 자리 잡았습니다. 이러한 포장 스테이션이 드론 이착륙장으로 확장된다면 앞으로 수많은 택배 배송을 자동화할 수 있을 것입니다.
드론 격납고

드론 격납고에서 유지 보수가 필요 없는 선형 베어링 기술

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담