언어 변경 :
시스템 제조업체인 사토 슈나이더시스템즈의 모든 화염 절단기는 맞춤형으로 제작되므로 각 고객의 개별 요구 사항을 충족하도록 완벽하게 설계됩니다. 끊임없이 변화하는 도전 과제는 시스템의 다양성과 품질에 대한 가장 높은 요구 사항을 제시합니다. 이는 가장 열악한 환경 조건에서도 원활한 절단 공정을 담당하는 다양한 에너지 공급 시스템과 같은 개별 구성 요소에도 영향을 미칩니다. igus® 의 이동식 다축 에너지 체인은 플라즈마 베벨 유닛의 축을 모든 방향으로 끝없이 회전할 수 있도록 합니다.
"우리는 수년 동안 에너지 체인 공급업체와 협력해 왔습니다. 우리는 에너지 체인에 대한 최고의 경험을 가지고 있습니다. 기계 가동 시간이 정확하고 불만은 이제 과거의 일이 되었습니다!"
볼프강 사에센, igus와의 협력에 관한 사토 슈나이더시스템즈 안톤 후버트(SATO Schneidsysteme Anton Hubert e.K.) 부사장®.
개별 에너지 공급 라인의 길이와 배치는 끊임없이 변화합니다. "이는 표준화된 기계를 제작하지 않기 때문입니다. 조립 과정에서 체인의 길이를 늘리거나 줄여야 하는 경우가 많습니다. 예를 들어 나중에 옵션으로 레이저 포인터를 추가할 경우 별도의 케이블로 연결해야 합니다. 해당 체인이 이미 완전히 연결되어 있는 경우 해당 체인을 열고 추가 케이블을 삽입하기만 하면 됩니다. 이후의 변경은 우리에게 아무런 문제를 일으키지 않는다고 지휘자 라이너 쉬퍼(" )는 설명합니다. "그렇기 때문에 기계를 설계하기 전에 긴밀한 협력이 필수적입니다. 우리에게는 기성품 에너지 공급 시스템이 아니라 우리의 높은 요구 사항을 충족하고 거친 일상 작업에서 입증된 특수 체인 폭과 길이가 필요합니다."
igus® 의 기술 영업 컨설턴트 안스가르 엔드리스는 다음과 같이 덧붙입니다: "이구스는 다양한 제품을 제공할 뿐만 아니라 재고를 통해 다양한 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다. 또한 문제가 발생할 경우 자체 테스트 실험실에서 실제 조건에서 적절한 테스트를 수행합니다. 이는 현재 연간 약 10,000건의 모든 종류의 테스트에 해당합니다." 화염 절단기에는 에너지 공급 시스템 외에도 다양한 플라스틱 플레인 베어링과 드라이린® W-선형 기술도 사용됩니다. 현재 기계 가동 중단 시간을 더욱 줄이기 위해 화염 절단 시 발생하는 특수한 먼지 축적에 맞춘 리니어 가이드에 대한 테스트가 진행 중입니다.
"사토 슈나이더마시넨의 부사장인 볼프강 사에센(" )은 에너지 체인 공급업체와 수년간 협력해 왔다고 결론지었습니다. "이 조언은 옳습니다. 결국 당사의 절단기는 일상적인 작업에서 테스트를 거치기 때문에 필요한 품질을 보장할 수 있는 유일한 방법입니다." 이 기계 엔지니어링 회사는 항상 독일에서 제조합니다. "또한 공급업체도 독일어권 국가 출신으로 선정합니다. 기계의 복잡성을 고려할 때, 필요할 때 신속하게 현장에서 연락할 수 있는 파트너가 필요합니다. 그리고 우리는 에너지 체인에 대한 최고의 경험을 가지고 있습니다. 기계 가동 시간이 정확하니 불만은 이제 과거의 일이 되었습니다!"

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간