언어 변경 :
에너지 체인은 산화알루미늄 생산의 열악한 환경을 극복하고 에너지 공급을 확보합니다.
산화알루미늄 생산에 사용되는 퇴적암인 보크사이트의 채굴과 저장 과정에서 많은 먼지가 발생하는데, 이는 특히 컨베이어 유닛의 움직이는 기계 부품에 큰 문제를 일으킵니다. 이것이 독일의 주요 산화알루미늄 생산업체 중 하나인 알루미늄 옥사이드 스타데 GmbH(AOS)가 igus® 의 에너지 체인을 사용하기로 결정한 이유 중 하나입니다. 이구스는 이미 수년 동안 컨베이어 유닛과 비축 장치에 에너지, 데이터 및 미디어를 안정적으로 공급해 왔습니다.
"적은 유지보수, 높은 가용성, 하나의 시스템에서 다양한 케이블과 호스를 모두 실행할 수 있는 기능, 전자식 장력/누름력 모니터링... 이러한 모든 장점은 igus® 를 완전히 확신하게 했습니다. igus® 에너지 체인을 몇 번이고 다시 사용할 것입니다!"
Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, 프로젝트 매니저, AOS Stade

이전 프로젝트에서 에너지 체인 시스템은 이미 AOS 창고 루프 트롤리의 140m 이동 거리에 설치되었습니다.
igus® 는 맞춤형 콘솔 하부 구조를 포함한 모든 구성 요소와 함께 엔지니어링 및 e-체인 시스템® 을 공급했습니다. 스타드 현장의 전체 설치는 igus® 설치 서비스에서 수행했습니다. 이구스 직원들은 비축 장치의 기존 레일 침목에 수백 미터 길이의 에너지 공급 장치를 설치했습니다. 철골 구조물을 이용한 전체 설치는 계획대로 두 개의 섹션으로 나누어 총 12일의 작업 기간 동안 수행되었습니다. 합의된 날짜에 인수, AOS에 대한 인계 및 공동 시운전이 이루어졌으며, 그 이후로 에너지 체인은 아무런 문제나 이상 없이 운영되고 있습니다.
"igus의 기술 영업 컨설턴트인 Markus Böhm(")은 igus는 신뢰할 수 있는 기한을 정하고 이를 준수하는 것을 매우 중요하게 생각합니다."라고 강조합니다®. "자체 개발 및 당사 제품에 맞춤화된 소프트웨어는 정확한 계획을 수립하고 고정된 가격으로 시스템 설치를 제공할 수 있는 여건을 조성합니다. 또한 이러한 서비스에 대한 개별 보증에 동의한다는 사실은 고객의 관점에서 전체 시스템의 보안과 가용성을 향상시킵니다".
AOS가 설치까지 완료된 에너지 체인 시스템을 igus® 에 맡긴 또 다른 이유는 사내 레퍼런스가 더 있었기 때문입니다: igus® 설치 서비스는 이전에 이미 AOS 창고의 루프 캐리지에 140m 길이의 e-체인 시스템® 을 설치한 바 있습니다. 여기에는 전자식 푸시/풀 포스 모니터링 시스템도 사용되었습니다.
마지막으로, AOS는 218m의 역방향 이동 시 공통 트로프에서 이동하는 igus® 의 에너지 체인 시스템 두 개를 추가로 사용했습니다. 이 시스템은 보크사이트를 운반하고 추출한 알루미늄 산화물을 다시 운반하는 두 대의 크레인에 전력을 공급합니다. 체인플렉스® CFCRANE 시리즈의 중전압 모터 케이블과 체인플렉스® CFLG 시리즈의 광섬유 케이블도 이곳으로 연결됩니다.

모든 것을 한눈에 볼 수 있는 새로운 브로셔
주제 개요:

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간