언어 변경 :
퇴비화 플랜트를 위한 롤러 에너지 공급 시스템
퇴비화 공장이 시운전된 이후 다양한 길이와 디자인의 에너지 공급 시스템이 소위 나선형 시스템으로 사용되었습니다. 특별한 특징: 열, 거친 먼지 및 높은 습도로 인해 에너지 공급 시스템은 힘든 작업을 수행합니다. 그럼에도 불구하고 플랜트 운영자는 이러한 극도로 가혹한 조건에서 5년의 서비스 수명을 기대하며 igus의 롤러 에너지 체인 솔루션(®)을 사용한 후 매우 만족하고 있습니다.
"2년 넘게 사용했지만 아직 마모된 흔적은 보이지 않습니다. 에너지 공급 시스템은 매월 점검합니다. 여기에서 지금까지 마모가 감지되지 않았음을 알 수 있습니다."
베르너 크레칭거, 전기 엔지니어링 유지보수 관리자, AVA Abfallverwertung 아우크스부르크 GmbH, Dipl.-Ing.
이구스(® )는 운영자를 처음 방문한 자리에서 롤러 에너지 공급 시스템을 선보였습니다. 특히 더러운 어플리케이션을 위해 개발된 이 시스템은 AVA에서 그 장점을 빠르게 인정받았습니다. "첫 번째 롤러 체인부터 현재 모델에 이르기까지 개발은 멈추지 않았다고 마이클 오프너(" )는 강조합니다. "개별 롤러 사이의 거리가 짧아지고 현장의 까다로운 조건에 맞게 다시 한 번 조정되었습니다." 따라서 고객의 요구 사항이 제품 개발에 직접 반영되었습니다.
"우리는 즉시 다음 개정을 위한 체인을 주문했습니다." 라고 베르너 크레칭거는 회상합니다. "그리고 두 시스템을 비교할 수 있었습니다. 롤러 에너지 공급 시스템의 기술적 이점을 금방 알 수 있었습니다. 현재는 슬라이딩 에너지 체인을 한 대만 사용하고 있으며, 내년에 마지막으로 교체할 예정입니다." AVA 아우크스부르크는 퇴비화 공장의 롤러 에너지 공급 시스템이 최소 5년 이상 지속될 것이라고 확신합니다. 이렇게 하면 서비스 수명이 5배 증가합니다.
"유지보수 관리자는 이러한 분위기에서 에너지 공급 시스템을 계속 가동하는 것이 풀타임으로 하는 일이라고" 말합니다. "하지만 매월 측정과 연간 점검을 통해 우리는 우리가 너무 많은 것을 약속하지 않았다는 것을 깨닫게 됩니다." 투자는 성과를 거두었습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간