언어 변경 :


기차에 짐으로 싣고 자유롭게 여행하거나 차에 보관하여 공간을 절약할 수 있을 만큼 이상적으로 작은 접이식 자전거는 현재 이동성의 변화에 따라 더 가벼운 무게, 더 편안하고 빠르고 쉽게 사용할 수 있는 정교한 접이식 기술로 급속도로 발전하고 있습니다. 접이식 메커니즘의 수많은 조인트에는 윤활이나 유지보수가 필요 없는 금속 베어링 대신 가볍고 부식이 없는 고성능 플라스틱 소재인 이글리듀어 J3와 같은 내마모성 고성능 플라스틱 부싱을 사용합니다. 오랜 시간 동안 삐걱거리거나 덜거덕거림 없이 자주 열고 닫을 수 있습니다.

플레인 베어링 이글리듀어 J3

베어링 간격이 없어 재윤활이 필요 없는 접이식 산악자전거 이글리듀어
잘츠부르크에 위치한 오스트리아 수공예 회사인 Tonkel Om은 도구 없이 단 90초 만에 75 x 34 x 25cm의 팩 크기로 접을 수 있는 산악 자전거를 개발했습니다. 접이식 메커니즘의 많은 베어링 지점을 위해 개발자들은 가능한 한 가볍고 모든 종류의 풍화 영향에 강한 탄력 있고 내마모성이 뛰어난 베어링 소재를 찾고 있었습니다. iglidur 부싱은 완벽한 솔루션입니다 ...

이 베어링은 헤드셋과 어린이용 자전거의 바텀 브래킷에도 사용됩니다. iglidur J3 플레인 베어링을 성공적으로 사용하고 있습니다. 그 이유는 간단합니다. 견고하고 비용 효율적이며 습기, 먼지 및 충격에 강하기 때문입니다. 어린이용 자전거는 모든 종류의 기상 조건에 노출될 뿐만 아니라 넘어지거나 놀이터에서 웅덩이나 모래에 빠질 수 있다는 점을 고려할 때 이상적인 사양입니다. 먼지 유입, 윤활유 손실 및 녹으로 인해 구루병이 생기는 기존 볼 베어링의 문제에서 벗어날 수 있습니다.

플레인 베어링 이글리듀어 J3

아직 틈새 시장이지만 점점 인기를 얻고 있는 리컴번트 자전거, 특히 3륜 자전거는 가장 편안한 자전거 타기 방식입니다. 사용 목적과 지형에 따라 스프링이 장착된 제품부터 거친 오프로드 지형을 위한 민첩한 스피드스터까지 다양한 종류가 시중에 나와 있습니다. iglidur G 플레인 베어링은 작고 가벼우며 먼지, 물, 충격에 강하며 이러한 특성으로 스프링이 장착된 앞바퀴 서스펜션 등에 성공적으로 사용되고 있습니다.

이글리듀어 G 플레인 베어링

작고, 가볍고, 견고함: Azub의 트라이크에 장착된 이글리듀어 플레인 베어링
AZUB Bike는 2015년 혁신적인 리어 포크를 장착한 TRIcon 26으로 올해의 트라이크( "" )로 권위 있는 상을 수상했습니다. 또한 프론트 서스펜션에 고강도 5등급 티타늄과 같은 고성능 부품을 사용합니다. 이 글리듀어 G 소재의 건식 플라스틱 베어링은 윤활이나 유지보수가 필요 없을 뿐만 아니라 먼지와 오염에 강해 수명이 길다. 금속 플레인 및 볼 베어링과 달리 무게가 가벼우면서도 부식이 발생하지 않습니다.

몇 년 전부터 전기 스쿠터, 특히 대여용 스쿠터가 도시를 정복하고 있습니다. 바람과 날씨, 다양한 지면 조건에서 주행하고, 항상 조심스럽게 다루지 않는 사용자가 바뀌기 때문에 스쿠터는 많은 것을 견뎌내야 합니다. 무급유 플레인 베어링을 사용하면 유지보수 비용을 절감할 수 있고 베어링 정비를 위해 스쿠터를 서비스에서 분리할 필요가 없어 사용 효율이 높아집니다. 베어링의 가벼운 무게 덕분에 배터리 주행 거리도 늘어납니다. 이글리듀어 E 소재의 부싱은 서스펜션 포크에 특히 적합하며, 진동 감쇠 기능이 있고 스틱 슬립 현상이 거의 없습니다. 헤드 튜브에 사용하려면 고강도 iglidur Q 베어링을 권장합니다.

이글리듀어 E 플레인 베어링

플레인 베어링 이글리듀어 Q

V-브레이크는 가볍고 비용 효율적이며 심플한 디자인 덕분에 수리 및 유지보수가 쉬운 클래식한 자전거 브레이크입니다. 진동 감쇠 기능이 있고 내후성이 있으며 가벼운 당사의 드라이러닝 플라스틱 부싱을 사용하면 적어도 베어링 포인트에서는 유지보수가 필요 없습니다. V 브레이크와 클래식 캔틸레버 브레이크에 사용하기에 iglidur J는 완벽한 소재입니다.

플레인 베어링 이글리듀어 J

자전거를 자주 수리하는 사람들은 자전거를 편안한 작업 높이에서 안전하게 고정하기 위해 조립 스탠드를 사용합니다. 간단한 모델 외에도 전동식으로 조절 가능한 고급 버전도 있어 작업장의 정비사가 전기 자전거와 같은 무거운 자전거를 허리에 무리가 가지 않는 방식으로 들어 올릴 수 있습니다. 이러한 리프팅 플랫폼에는 무급유 및 유지보수가 필요 없는 드라이린 리니어 레일 시스템, 이동 어플리케이션을 위해 특별히 제작된 탄력적인 체인플렉스 케이블, 특히 긴 케이블 수명을 보장하는 E2 시리즈의 컴팩트한 e-체인 등 다양한 igus 제품이 성공적으로 사용되고 있습니다.

드라이린 W 리니어 가이드

e-체인 E2 시리즈

체인플렉스 케이블

지붕이나 후면에 장착하는 자전거 랙은 트레일러, 픽업트럭 침대 또는 캠핑카 자전거 보관소가 없는 분들에게 완벽한 운송 솔루션입니다. 특히 인기가 많은 모델은 트렁크에 접근이 가능한 틸팅 메커니즘이 장착되어 있어 쉽게 해체하여 컴팩트하게 보관할 수 있는 접이식 모델입니다. 폴딩과 틸팅이 오랫동안 쉽게 작동할 수 있도록 제조업체는 iglidur J 시리즈의 플레인 베어링과 스러스트 와셔를 사용합니다. 습기, 먼지, 충격 및 가장자리 하중은 문제가 되지 않습니다.

플레인 베어링 및 스러스트 와셔

유모차에 많은 돈을 쓰는 사람들은 유모차가 안정적으로 작동하기를 기대합니다. 모래와 바닷물이 닿는 놀이터나 해변 등 어떤 날씨와 혹독한 환경에서도 오랜 시간 사용해야 합니다. 이러한 상황에서는 PTFE 코팅이 된 금속 볼 베어링과 부싱이 특히 어려움을 겪습니다. 윤활 처리된 베어링에 모래가 달라붙거나 윤활유/슬라이딩 층이 손실되고 녹이 생기는 문제는 건식 플라스틱 베어링을 사용하면 피할 수 있습니다. 더 이상 걸림이나 삐걱거리는 바퀴, 삐걱거리는 베어링 포인트가 없습니다. iglidur G 플레인 베어링은 가볍고 비용 효율적이며 견고하여 접이식 및 관절 조인트, 높이 조절, 스위블 휠 및 휠 허브에 사용하기에 적합합니다.

이글리듀어 G 플레인 베어링

가볍고, 비용 효율적이며, 복잡하지 않은 조깅 유모차의 이구발 구형 베어링
조그얼롱 유모차는 일반적인 이동 기능과 스포츠 활동을 결합한 제품입니다. 팔의 자연스러운 스윙을 모방한 인체공학적 모양의 팔 레버가 장착되어 있습니다. 구조의 핵심은 단단한 플라스틱으로 만든 이구발 구형 플레인 베어링입니다. 이 베어링은 3자유도를 가능하게 하고 조립의 복잡성을 줄여 원래 의도한 설계에 비해 비용과 무게를 줄여줍니다. 가볍고 윤활이 필요 없으며 부식이 없어 금속 베어링의 완벽한 대안이 될 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간