언어 변경 :

최근의 추세에 따라 최신 기계는 점점 더 소형화되고 있으며, 이는 에너지 체인에 더 작은 반경의 케이블이 점점 더 많이 사용되고 있다는 것을 의미합니다. 문제는 이러한 추가 부하를 견딜 수 있는 케이블을 사용하는 것입니다. 결국, 높은 내구성, 안전성 및 신뢰성으로 오랫동안 작동할 수 있어야 합니다. 표준 케이블은 이러한 조건을 안정적으로 충족할 수 없습니다. 좁은 설치 공간에는 어떤 케이블이 적합할까요? 긴 수명과 안전성은 어떻게 달성할 수 있을까요? 이러한 질문에 대한 답변과 기타 유용한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.
컴퓨터에 케이블 라우팅을 위한 공간이 부족하신가요?
이 동영상에서는 공간 문제를 해결하는 방법을 명확하게 설명합니다. 직접 확인해 보세요!

모터 케이블은 비교적 단순한 케이블로 보입니다. 모터에 전원을 공급하는 것이 유일한 역할입니다. 주파수 변환기에 연결되기 때문에 전압 등급은 600V/1000V이며 4개의 코어(L1, L2, L3, PE)가 있습니다. 모터 케이블은 많은 에너지를 전송해야 하는 곳에서 사용되지만 최근 자동화 기술의 요구 사항이 크게 증가하고 있습니다.
이러한 모든 요구 사항과 에너지 체인에서 지속적인 기계적 부하를 충족하기 위해서는 사용되는 재료와 제조 공정이 모터 케이블 기능의 핵심입니다. 결국, 높은 부하에서 드라이브에 안정적인 전원 공급을 보장하는 것은 여전히 기본입니다. 항만 크레인에서의 사용이 그 한 예입니다.
igus® 모터 케이블은 특수 고품질 가교 XLPE 절연 재료로 제작됩니다. 에너지 체인 애플리케이션에 특별히 적합한 이 소재는 낮은 정전 용량 코팅으로 빠르고 손실이 적은 스위칭 시간과 높은 전류 밀도로 절연체의 매우 높은 온도 보온성이라는 이점을 제공합니다. 또한 장거리 또는 심한 구부러짐에 대한 높은 서비스 수명을 제공해야 합니다. 또한 좁은 설치 공간에서 케이블을 영구적으로 이동할 수 있으려면 코어의 연선은 매우 높은 품질이어야 합니다. 이를 통해 긴 수명과 안정적인 전원 공급이 보장됩니다.
체인플렉스® 모터 케이블에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.

서보 케이블은 모터 케이블과 마찬가지로 모터에 전원을 공급합니다. 여기에서도 당연히 XLPE 코어 절연의 장점을 활용합니다. 하지만 다른 중요한 기능도 있습니다: 모터의 브레이크에 에너지를 공급하거나 온도 센서에서 주파수 인버터로 신호를 전송합니다. 이를 위해 서보 케이블에는 간섭이 주파수 인버터에 도달하지 않도록 추가로 차폐된 제어 쌍이 하나 또는 두 개 더 있습니다. 또한 서보 케이블에는 전자기 간섭을 방지하기 위한 전체 차폐가 있는 경우가 많으므로 전자기 호환성 사양이 더 우수합니다. 따라서 모터 케이블에 비해 서보 케이블은 훨씬 더 복잡하고 코어가 훨씬 더 큽니다. 예를 들어, 추가적인 차폐 제어 쌍으로 인해 케이블은 더 이상 모터 케이블만큼 대칭적이지 않습니다. 이는 고품질 케이블을 설계할 때 특히 어려운 문제입니다.
거싯으로 채워진 돌출형 내부 재킷은 한편으로는 스크린에 견고한 기초를 제공하고 다른 한편으로는 추가로 차폐된 컨트롤 쌍을 감싸고 코어를 세로 방향으로 안내하여 이 문제를 해결합니다. 이너 재킷은 코어의 수명을 연장하고 고품질 화면의 내구성을 보장할 수 있는 유일한 방법이기 때문에 특히 중요합니다. 긴 이동 거리와 작은 굽힘 반경은 케이블에 더 많은 부담을 주므로 특별한 보호 기능을 제공해야 합니다. 서보 케이블의 일반적인 용도는 보관 및 검색 장치이지만 공작 기계나 핸들링 갠트리에도 없어서는 안 될 필수 요소입니다.
체인플렉스® 서보 케이블에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.

측정 시스템 케이블은 종종 피드백 또는 인코더 케이블이라고도 합니다. 인코더 시스템에서 주파수 인버터로의 신호 피드백에 사용됩니다. 자동화 기술에서 드라이브를 올바르게 사용하는 데 중요한 속도, 각도 위치 및 기타 정보와 같은 높은 정보 밀도는 다양한 신호선 조합을 사용하여 케이블에서 전송됩니다. 이는 다양한 단면, 코어 수 및 차폐 조합의 다채로운 혼합을 의미합니다. 이러한 조합은 이동 중에 특히 보호되어야 하며, 이는 특수 페어 쉴드 또는 요소 재킷을 사용하여 실현됩니다.
장거리와 작은 굽힘 반경은 케이블에 극한의 힘이 작용하기 때문에 특히 어려운 과제입니다. 측정 시스템 케이블을 제조할 때는 케이블의 민감한 구성 요소로 인해 특히 고품질의 엄선된 소재를 사용하는 것이 중요합니다. TPE와 같은 고품질 소재, 압출 주조 충진 및 견고한 내부 재킷, 높은 커버리지와 최적의 편조 각도로 촘촘하게 편조된 스크린은 측정 시스템 케이블의 내구성과 고장 안전성을 보장하는 필수 구성 요소입니다. 측정 시스템 케이블은 이동이 이루어지는 모든 곳에서 사용되기 때문에 특히 중요합니다.
여기에서 체인플렉스 측정 시스템 케이블에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다(® ).
자료 주제에 대한 전문 기사
여기에서 훨씬 더 자세한 정보를 무료로 다운로드할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간