언어 변경 :


... 예측 유지보수 개념
부품은 언제 교체해야 할까요? 유지보수를 언제 예약해야 할까요? i.Cee 모듈은 이러한 질문에 답변을 제공합니다. 예측 유지보수 개념에 다양한 통합 옵션을 제공합니다. 사용량에 따라 정기 유지보수를 일정화하는 예방 서비스 관리부터, 다양한 모바일 채널을 통해 예상치 못한 변화를 즉시 보고하는 위치 독립형 고장 관리까지 포함됩니다. 모든 정보는 고객의 요구사항에 따라 온라인 또는 오프라인으로 현지 네트워크에서 현대적인 대시보드에 통합됩니다.
... 경험을 통한 보안 ...
슈퍼와이즈 베이직 서비스를 이용하면 슈퍼와이즈 포털에 액세스할 수 있습니다.
여기에서 에너지 체인의 권장 교체 시기를 확인할 수 있습니다. 당사는 통계적으로 결정된 값을 사용하여 귀하가 제공한 정보와 데이터를 기반으로 이 성명서를 작성합니다.
또한 적절한 시기에 점검 날짜를 알려주는 서비스도 제공합니다.
당사는 하루 사이클 수, 속도, 가속도, 충전 중량 및 주변 조건과 같은 세부 정보를 사용하여 예상 사용 수명을 계산합니다. 이러한 사양을 통해 시간 관리형 유지보수 계획을 수립할 수 있습니다.
베이직 버전은 다음을 제공합니다:
당사와 유지보수 계약을 체결할 수도 있습니다.

... 에너지 체인의 상태를 정확하게 파악하세요.
슈퍼와이즈 실버 서비스를 이용하면 i.Sense 모듈과 컴박스로 에너지 체인을 보완할 수 있습니다. 이 시스템은 에너지 체인의 정확한 움직임 프로파일을 파악하여 슈퍼와이즈 포털로 전송합니다.
이를 통해 에너지 체인의 권장 교체 시기와 그에 따른 유지보수 권장 사항을 정확하게 알려줍니다.
i.Sense 센서의 도움으로 사이클 수, 속도, 가속도 및 발생하는 모든 이상 징후가 기록되어 그래픽 디스플레이가 생성되는 슈퍼와이즈 포털로 전송됩니다.
실버 버전은 다음을 제공합니다:

... 최고 품질의 센서로 최고의 정밀도 ...
슈퍼와이즈 골드 서비스는 고품질 센서를 사용하여 구성 요소에 대한 정확하고 포괄적인 정보를 제공합니다.
민감한 센서와 정교한 i.Cee 모듈 덕분에 매우 상세한 데이터를 수집할 수 있습니다.
이를 바탕으로 개별 상태와 예상 교체 권장 시기를 정확하게 예측할 수 있습니다.
골드 버전은 다음을 제공합니다:

... 걱정은 저희에게 맡기세요 ...
슈퍼와이즈 플래티넘 서비스는 당신의 삶을 더 쉽게 만들어줍니다.
슈퍼와이즈 골드 서비스의 모든 혜택과 데이터에 대한 완전한 안심이 제공됩니다.
플래티넘 버전은 다음을 제공합니다:

로컬 회사 네트워크 내(i.Cee:local) 또는 보안 클라우드(i.Cee:cloud)를 통해 데이터 전송이 이루어집니다.

상태 모니터링과 예측 유지보수의 차별화
이 백서에서는 다음을 학습합니다.