언어 변경 :
가볍고 견고한 전자 체인을 통해 안전하게 전달되는 에너지
최종 조립은 생산 체인에 마무리를 가하는 곳입니다. 그러나 이 단계에서는 생산 시작 단계만큼이나 문제 없는 공정에 대한 요구가 엄격합니다. 이 생산 단계에서 종종 사람을 지원하는 조작기는 이동하기 쉬워야 합니다. 여기에는 가볍지만 견고한 플라스틱 소재의 에너지 체인이 적합합니다. 지지 롤러를 사용하면 먼 거리도 안정적으로 안정적으로 이동할 수 있습니다.
슬라이드 프로파일은 드라이브 및 롤 e-체인과 더불어 체인 컨베이어에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 글라이드 바는 가해지는 하중을 전달하고 낮은 마찰 계수 덕분에 지속적인 구동을 가능하게 합니다.
이글리듀어 바 스톡으로 제작된 글라이드 바는 차체에 가해지는 높은 하중을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 물론 모든 제품은 유지보수가 필요 없고 마찰 계수가 낮다는 이글리듀어의 일반적인 장점도 누릴 수 있습니다.


설치 전에도 서비스를 시작합니다:

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간