언어 변경 :
igus®-에너지 체인 "기본 플리즈®" 플라우엔의 ZWAV 하수 처리장
플라우엔 하수처리장에서는 스크레이퍼에 에너지를 공급하던 전동식 케이블 릴을 igus® 의 "basic flizz®" 시스템으로 교체했습니다. 그 이후로 1차 정화조에 대한 에너지 및 신호 공급이 원활하게 이루어지고 있습니다. 에너지 체인과 스테인리스 스틸 하우징의 조합으로 즉시 설치 가능한 이 새로운 시스템은 하수 처리장 운영의 요구사항에 맞게 특별히 개발되었습니다.
"아무 문제도 없었습니다. 전동 케이블 릴을 사용했다면 적어도 한 번은 더 사고가 발생했을 것입니다."
igus®-에너지 체인 시스템 사용 경험에 대한 ZWAV Plauen의 사업부 매니저, Andreas Schubert
하수 처리장의 스크레이퍼를 위한 고전적인 솔루션은 스크레이퍼 브리지를 이동하며 스크레이퍼의 위치와 동시에 케이블을 위아래로 굴리는 전동 케이블 릴입니다. 그러나 이러한 시스템은 문제를 일으킬 수 있다는 사실을 플라우엔 폐수 처리장 책임자들은 깨달았습니다. 안드레아스 슈베르트, 폐수 관리 책임자이자 플랜트 운영사인 ZWAV(Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland)의 감독 구역 책임자: "케이블이 탱크 상단에 놓여 있기 때문에 서리가 내릴 경우 케이블이 꼬이거나 얼어붙을 수 있습니다. 그러면 스크레이퍼에 걸려서 교체해야 합니다."
약 7만 명의 주민과 지역 산업의 폐수를 처리하는 플라우엔에서도 이런 일이 여러 번 발생했으며, 케이블이 열악한 환경 조건에 맞게 조정되고 그에 따라 비용이 많이 들기 때문에 수리 비용이 많이 들었습니다. 에너지 체인에 대한 아이디어는 완전히 다른 응용 분야에서 시스템을 다뤄본 전기 기술자로부터 나왔습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간