언어 변경 :
길데마이스터 그룹의 계열사인 lid Maho Seebach GmbH의 공작 기계는 전문가들 사이에서 잘 알려진 제품입니다. 최신 기술 표준에 따라 제조되는 튀링겐의 밀링 센터와 생산 시스템의 뛰어난 품질을 위한 전제 조건 중 하나는 바로 고품질 소재를 아주 작은 디테일까지 가공하는 것입니다. 예를 들어, 2년 전 공구 매거진 체인의 표준 테프론 코팅 금속 베어링은 쾰른에 위치한 igus® SE & Co. KG의 플라스틱 베어링으로 교체되었습니다. 새로운 소재는 기존 소재보다 저항력과 마모성이 뛰어날 뿐만 아니라 비용 효율성도 최대 60% 더 높았습니다.
"저희는 일반적으로 기계를 만들 때 타협하거나 위험을 감수하지 않습니다. 하지만 우리에게 제시된 테스트 테이블은 매우 설득력이 있어 iglidur®-베어링을 사용하기로 결정했습니다. 그리고 이 결정을 후회한 적은 없습니다. 그 반대입니다: 더 나은 소재를 사용함으로써 비용도 약 60% 절감할 수 있었습니다."
옌스 에버트, 뚜껑 마호의 DMG 개발자 겸 설계 엔지니어
파트너십 확대
툴 체인의 플레인 베어링에 대한 긍정적인 경험으로 인해, 뚜껑 마호는 이제 Seebach뿐만 아니라 다른 응용 분야에서도 igus® 의 플라스틱 베어링으로 전환했습니다. 공작기계 인클로저의 슬라이딩 도어 또는 기타 움직이는 부품에 사용하든, igus ® 플라스틱 베어링에 대한 신뢰가 높아지고 있으며, 새로운 적용 가능성을 지속적으로 모색하고 있습니다.
현재, 뚜껑 마호와 igus® 는 다시 한번 긴밀히 협력하여 플레인 베어링용 신소재에 대한 연구와 실험을 진행하고 있습니다. 관계자들은 그 결과가 완전히 다른 산업 분야에서도 큰 관심을 가질 수 있는 획기적인 발견으로 이어지기를 희망합니다. 그러나 이 공동 프로젝트의 목표와 목적은 지금까지 철저히 비밀로 유지되고 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간