SIVAplan GmbH & Co. KG는 식품 산업뿐만 아니라 다른 분야에서도 자동화된 베어링 및 컨베이어 기술을 전문으로 합니다. 이 회사는 주로 완벽한 물류 체인을 성공 요인으로 여기는 고객을 위해 일합니다.
수십 년 동안 일부 고객과 협력해 왔으며, 사용자가 원할 경우 (그리고 점점 더 많은 고객이 원하고 있는) 일반 계약자로서 신규 건물 외에도 베어링의 확장 및 현대화도 계획합니다.
그러나 제어 기술, 컨베이어 기술, 보관 및 회수 기계(SRM)는 항상 자체 개발 및 제조합니다.
모든 SRM 프로젝트에서 전기 설계 부서는 부하 처리 장치에 대한 에너지 공급 설계를 담당합니다. 에너지 공급 장치에는 전원 및 신호용 케이블은 물론 버스 시스템, 전위 등화, 대부분의 경우 비디오 또는 이미지 처리 시스템용 데이터 케이블이 포함됩니다.
SRM은 이동 시 매우 역동적이기 때문에 이는 어려운 문제입니다. 따라서 매달린 체인은 한편으로는 수직으로 자유롭게 움직일 수 있고, 다른 한편으로는 두 축으로 가속 또는 감속할 때도 궤도를 유지하도록 안내해야 합니다.
그러나 에너지 공급장치가 제대로 작동하기 전에 힘들게 설치해야 하므로 조립을 위한 간단한 솔루션도 찾아야 합니다. 과거에는 에너지 체인과 케이블을 별도로 주문했기 때문에 체인을 케이블에 힘들게 장착해야 했습니다. 이후 테스트에도 시간이 걸렸습니다.