OPTIMA consumer GmbH는 충전, 마개 및 포장 기계 공급업체입니다. 전 세계적으로 입지를 다진 이 회사는 식품, 화학 및 화장품의 주입, 충전, 포장 및 밀봉을 더 쉽고, 더 안전하고, 더 경제적으로 만드는 모든 것을 제공합니다. 일반적으로 이러한 기계는 특수 기계입니다.
한 고객을 위해 기계 제조업체는 용기 내부를 청소할 수 있는 살균 기계를 개발했습니다. 식품 첨가물 역할을 하는 살아있는 배양균이 채워집니다. 충전하는 동안 절대적인 멸균이 보장되어야 합니다. 처음에는 1리터 또는 250밀리리터 용량의 병을 위한 시스템을 설계한 후 5리터 또는 25리터 용기를 위한 두 번째 시스템을 개발했습니다.
주 5일 가동되는 멸균 기계는 포장 라인의 시작 부분에 배치되어 있습니다. 핵심은 회전식 도구입니다. 캐니스터를 고정하고 들어올린 다음 180도 회전시킵니다. 그런 다음 소독 노즐을 통과하여 분사되고 다시 회전하여 벨트 위에 내려놓습니다. 이때 소독제는 몇 초 동안 작용해야 하는데, 이는 충전 과정이나 사이클 타임에 따라 달라질 수 있습니다. 분당 25리터 용기 두 개를 처리합니다.
캐니스터에 존재하는 박테리아를 죽이기 위해 매우 공격적인 이산화염소 액체가 소독에 사용됩니다. 이러한 이유로 구성품의 내화학성이 중요합니다. 그러나 에너지 효율성에 관한 것이기도 합니다. 따라서 시스템의 총 무게와 이동 용이성이 중요한 역할을 합니다. 플랜트가 무거울수록 전체 이동 과정이 더 느려집니다. 이러한 이유로 모터와 드라이브는 더 적은 무게를 이동해야 하는 경우 더 작게 설계됩니다. 따라서 설계 엔지니어는 복잡한 요구 사항 프로파일을 고려할 때 무급유 베어링의 재료로 플라스틱만 고려할 수 있다는 것을 분명히 알 수 있습니다.