언어 변경 :
이 얀마 미니 굴삭기(히노와 차대 장착)에서는 스케이트 휠을 통해 무게가 전체 설치 공간에 고르게 분산됩니다. 그러나 열악한 작업 조건으로 인해 스케이트 휠 구조는 먼지, 습기 및 손상에 매우 취약합니다. 이 문제를 해결하고 비싸고 손상되기 쉬운 깊은 홈 볼 베어링을 대체하기 위해 iglidur® G 시리즈의 플라스틱 플레인 베어링 부시가 고안되었습니다. 이 새로운 설계는 정기적으로 구입하는 부품을 사용하지 않아 비용을 절감할 뿐만 아니라 베어링 수명을 크게 늘릴 수 있습니다. 그 결과 굴삭기는 몇 년 동안 유지보수 없이 작동하고 있습니다.
일반적으로 매우 높은 하중을 견디고 저속에서 중간 속도로 작동하는 경제적인 만능 베어링이 필요한 경우 iglidur® G 소재를 사용하는 것이 좋습니다. iglidur® G 시리즈의 마찰 계수는 하중에 따라 내마모성과 유사하게 변합니다: 하중이 증가하면 감소합니다. 이 베어링의 최대 허용 단기 온도는 +220°C이며, 더 낮은 적용 온도는 -40°C입니다. 압축 강도는 온도가 증가함에 따라 감소하지만, 장기적으로 허용 가능한 +130°C에서 허용되는 표면 압력은 여전히 40MPa 이상입니다. 상당한 베어링 마모는 +120°C의 온도에서만 발생합니다. iglidur® G 베어링은 화학 물질에 잘 견딥니다. 대부분의 약한 유기산과 무기산은 소재에 해를 끼치지 않습니다. 또한 많은 윤활유에 대한 내성이 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간