언어 변경 :
최대 40미터 높이의 콘크리트 건물을 3D 프린팅합니다: 이는 스페인 회사 Evocons의 로봇 포털을 통해 가능합니다. 이 회사는 대부분의 건설 활동을 자동화하는 세계 유일의 현장 건설 시스템으로, 자체 리프팅 시스템 덕분에 높이나 모양에 제한 없이 맞춤형 대형 건물을 건설할 수 있다고 설명합니다. 에너지 및 데이터 케이블의 안내를 위해
데이터 케이블의 유도를 위해 Evocons는 1640 시리즈의 e-체인® 과 이구스® 의 트라이플렉스® 를 사용합니다. 이 체인은 비틀림 응력과 손상으로부터 케이블을 보호합니다. 이 체인은 악천후를 안정적으로 견디고 내구성이 뛰어나며 이동이 용이하여 로봇 갠트리의 저항과 에너지 요구량을 줄여줍니다. 또한 무게가 가볍기 때문에 더 빠르고 효율적인 이동이 가능하다고 Evocons는 말합니다.
가능. 수명이 다한 e-체인(® )을 재활용할 수 있는 기능은 지속 가능성에 긍정적인 기여를 하고 폐기물의 축적을 방지합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간