언어 변경 :
USB 인터페이스는 디지털 카메라 기술에서 선도적인 표준 인터페이스 중 하나로 부상하고 있습니다. 대용량의 데이터를 간섭 없이 전송해야 하는 이 인터페이스는 어떤 상황에서도 기계적 부하와 업계의 높은 전자기 호환성 요건을 견딜 수 있어야 합니다. 깨끗한 신호 전송을 위해 한 카메라 제조업체는 고객에게 최대 10m 길이까지 사용할 수 있는 산업용 USB 케이블을 권장합니다.

견고한 체인플렉스 케이블은 최대 10m까지 데이터를 전송합니다. 카메라 제조업체는 산업용 igus 케이블을 권장합니다.
"너무 쉬워요!" 는 Obersulm의 IDS Imaging Development Systems GmbH의 기업 철학입니다." 당사의 컴팩트 카메라는 쉬운 설치와 간편한 사용이라는 핵심 고객 혜택을 기반으로 하고 있다고 마케팅 매니저 Thomas Schmidgall(" )은 설명합니다. "우리는 최고의 품질에 주의를 기울입니다. 이는 개발부터 시작하여 액세서리로 끝납니다." 거친 산업용 이미지 처리에 사용되는 카메라의 경우, igus는 높은 데이터 전송 요구 사항을 위해 특별히 개발한 USB 케이블을 액세서리로 고객에게 제공합니다. 측정 및 테스트 기술의 동적 움직임이나 로봇 사용의 경우 산업용 체인플렉스 CFBUS.065 및 CFBUS.066을 권장합니다. "견고함과 신호 품질에 처음부터 확신을 가졌기 때문에 슈미드글은". "5m 길이부터 시작하여 완벽한 데이터 전송을 위해 igus의 산업용 버스 케이블만을 지정합니다. 기존 케이블은 장기간에 걸친 기계적 및 전기적 부하를 견딜 수 없습니다." "우리는 다른 결함이 발생하기 쉬운 구성 요소가 작용하지 않도록 산업용으로 10m의 전송 길이를 구현하는 방법을 오랫동안 모색해 왔습니다. 체인플렉스 케이블을 찾기 전에 다양한 공급업체의 수많은 케이블을 테스트했습니다. 그 중 어느 것도 간섭 없는 신호 전송의 요구 사항을 견딜 수 없었습니다." USB 연결 자체가 문제가 아니라 기계적, 전기적 부하로 인해 고장이 반복적으로 발생했습니다.
시각화에서 데이터 볼륨의 기능적 전송에 대한 요구가 매우 높습니다. "사용된 USB 케이블의 신호 품질은 매우 우수했습니다. 우리는 사전에 수많은 비교 테스트를 수행했으며, 오랜 검색 끝에 igus 케이블이 올바른 솔루션임이 입증되었고, 품질 측면에서 우리를 확신시켰습니다." 토마스 슈미드갈은 결론을 내립니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간