언어 변경 :
오늘날 로봇은 자동차 산업에서 턴키 조립 시스템의 필수 구성 요소입니다. 로봇은 기능적으로 작동해야 하며 일반적으로 무거운 작업을 수행해야 합니다. 다차원적으로 이동 가능한 에너지 공급 시스템은 모든 복잡한 움직임에 대해 최대한의 유연성과 최장 서비스 수명을 보장하는 동시에 조립을 더 쉽게 만들어 줍니다.
"회사에서 제품 프레젠테이션을 마친 후 igus® 테스트 연구소의 테스트 설정에서 복잡한 움직임을 시뮬레이션했습니다. 우리는 유연성에 깊은 인상을 받아 이전 시스템을 이 제품으로 교체했습니다. 현재 11대의 로봇에는 모두 트리플렉스® R 에너지 공급 시스템이 장착되어 있습니다. 그리고 이 로봇들은 일상적인 사용에서 스스로를 증명하고 있습니다. 지금까지 모든 테스트와 시험은 만족스러웠습니다."
스테판 슈트라이허, LSW Maschinenfabrik GmbH의 프로젝트 매니저

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간