언어 변경 :
광섬유 케이블의 내구성에 대한 모든 테스트 보고서를 여기에서 확인하세요.
비틀림은 해당 애플리케이션에서 매우 중요하기 때문에 CFROBOT5 로봇 케이블 제품군의 광섬유 케이블은 항상 6축 다관절 로봇과 즉시 연결됩니다. 그러나 이 케이블은 다른 용도로도 사용되며, 고객은 민감한 신호를 전송해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 신호는 지정되지 않은 자유로운 움직임으로 안내되는 액추에이터에서 발생하며 비틀림도 중요한 역할을 합니다. 매우 정밀한 측정은 엄청난 양의 데이터를 생성하며, 이 데이터는 FOC를 통해 간섭 없이 가장 안정적으로 전송할 수 있습니다. 문제는 케이블의 민감한 유리 섬유 요소를 완충하여 장기적으로도 손상되지 않도록 하는 것입니다.

기계 엔지니어와 무역 박람회용 도어 및 애니메이션 장치 제조업체는 안내를 포함하여 설치가 간편한 초소형 체인 시스템을 찾고 있었습니다. 우리는 매우 작은 설치 공간에서도 데이터를 전송할 수 있도록 FOC를 사용하는 마이크로플리즈를 통해 이에 대응했습니다. 작은 굴곡 반경과 장거리 이동에서도 데이터를 안정적으로 전송할 수 있는 케이블 제품군인 CFLG.LB. 내마모성이 뛰어난 TPE 소재의 외피로 오랜 시간 안정적으로 사용할 수 있습니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간