언어 변경 :
CO2 배출을 방지하는 것은 이구스의 중요한 관심사이며, 2025년까지 건물과 생산에서 CO2 중립을 달성하는 목표를 추구하고 있습니다. 더 많은 나무 면적을 통해 기존의 CO2를 묶기 위해 igus® 는 전 세계적으로 재조림 이니셔티브에 참여하고 있으며, 이 페이지에서 이를 소개합니다. 2019년부터 총 76,280그루의 나무를심었습니다:

2023년 11월 | igus® 인도네시아는 레곤쿨론 지역의 마양안 폰독 발리 해변 해안에 맹그로브 나무를 심었습니다. 총 800그루의 나무 묘목이 새섬으로 옮겨져 그곳에 심어졌습니다. 이구스 인도네시아(® ) 직원들과 함께한 식목 캠페인은 순조롭게 진행되었습니다. 이 캠페인은 삼림 벌채를 방지하고 이산화탄소를 흡수하며 수질과 대기 질을 유지하는 역할을 합니다.

2023년 11월 | 이산화탄소 배출량을 더욱 줄이고 이산화탄소 중립이라는 목표에 더 가까이 다가가기 위해 전 세계에서 나무 심기 프로젝트를 적극적으로 지원하고 있습니다. 예를 들어, igus® 중국은 11월 말 기공식을 갖고 옌링현에서 새로운 프로젝트를 시작했습니다: 100헥타르가 넘는 황량한 산에 크고 작은 모든 종류의 나무를 심어 경관을 되살리는 프로젝트입니다. 2024년 1월 말까지 총 8,220그루의 나무가 이곳에 심어질 예정입니다.

고객에게는 나무 심기 인증서가 제공됩니다.
2023년 10월 | 지난 2년간 igus® 말레이시아 및 igus® 싱가포르는 고객을 대신하여 나무를 심어 왔습니다. 이 기간 동안 싱가포르와 로어 키나바탕간 야생동물 보호구역에 도시 재조림을 위해 150그루 이상의 나무를 심어 야생동물을 위한 숲 통로를 복원하고 재연결하는 데 도움을 주었습니다. 나무 심기 이니셔티브의 파트너는 보르네오 열대우림에서 오랑우탄과 서식지를 보호하는 비영리 단체인 APE Malaysia입니다. ROAR(Restore Our Amazing Rainforest)라는 이름으로 지역 사회와 긴밀히 협력하고 있는 APE Malaysia. 주민들은 묘목을 심고 돌보는 등 프로그램에 직접 참여하고 있습니다. 이러한 방식으로 이 프로그램은 주민들의 생활 환경 개선에도 기여하고 있습니다.

터키산 개암나무 묘목, 안내판, 보호 덮개를 씌운 식물이 있는 초기 길
2023년 8월 | 올해 다시 한 번 독일 산림보호협회를 지원하게 되었습니다. 2023년 3월, 린들라에는 고착성 참나무와 너도밤나무, 야생 체리, 겨울 석회나무, 개암나무와 함께 야생 사과 100그루, 숲 가장자리에 350종의 관목 등 총 5,000그루의 식물이 심어졌습니다. 라인란트 지방의 일반적인 경우와 마찬가지로 임업 협회에 소속되어 주 산림청에서 관리하는 작은 지역이 여러 개 있습니다. 저희는 8월에 현장을 방문했는데, 독일에서는 잘 알려지지 않은 개암나무와 같은 식물이 잘 자라고 있는 것을 보고 매우 기뻤습니다. 최근 습한 날씨에 잘 자란 양치류와 가시나무가 어린 식물들을 웃자라게 하지 않도록 가을에 가지치기 작업을 해야 할 것 같습니다.

2023년 2월 | igus® 중국에서는 지속 가능성과 기후 보호가 기업 철학에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 이구스 중국 법인은 롄원시 마오탕진에서 대규모 나무 심기 프로젝트를 완료했습니다. 2022년 11월 중순부터 2023년 1월 초까지 5단계에 걸쳐 총 20,300그루의 나무를 심었습니다. 이 프로젝트는 현재 시 직원들의 승인을 받았으며, 이 지역의 임업 부문을 강화하기 위해 함께 일하게 되어 기쁘게 생각합니다.

기공식에 참석한 플랜트의 얀 보르처트 기후 산림 관리인
2023년 2월 | 베를린과 프랑크푸르트 오더 사이의 연구 구역에 묘목을 심는 주요 작업은 2022년 말 상징적인 기공식과 함께 시작되었습니다. 10만㎡ 면적의 경작지에 40여 종의 나무로 구성된 숲이 조성되며, 기후 변화에 최적으로 적응할 수 있는 수종을 찾기 위해 기후에 안정적인 독일 수종과 건조한 지역의 나무를 결합하고 있습니다. 플랜트의 기후 산림 관리자인 얀 보르헤르트가 프로젝트의 진행 상황에 대해 자랑스럽게 설명해 주었습니다. 그와 관련된 모든 분들과 함께 봄에 첫 나무가 싹을 틔울 때 이 지역이 어떤 모습을 보일지 기대가 됩니다.

2023년 1월 | 미국 igus® 지사는 국립 산림 재단과 파트너십을 맺고 "우리 숲을 위한 5천만 달러 프로젝트" 를 진행했습니다. NFF는 미국 전역의 국유림 복원 및 지역 사회 참여를 지원합니다. igus® 는 NFF와의 파트너십의 일환으로 2023 년 말까지 10,000 그루의 나무를 심기로 약속했습니다. 이 약속은 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 이구스의 노력의 일환입니다.

2022년 10월 | igus® 스위스는 지난 10월 자발적인 기후 보호에 지속 가능한 기여를 하고자 기부금을 통해 지역 산림 관리 프로젝트 "Bucheggberg를 지원했습니다. 이 프로젝트에서는 기후에 최적화된 산림 관리 및 생물 다양성 분야에 대한 조치가 시행되고 있습니다. 특히 목재 사용을 최적화하여 더 많은 나무 바이오매스를 숲에 남겨두고, 참나무와 같이 고온과 가뭄에도 견딜 수 있는 내성이 강한 나무를 신규 조림지로 선정하고 있습니다. 이를 통해 약 1,200그루의 나무를 심는 것과 맞먹는 15톤의 이산화탄소를 상쇄할 수 있습니다.

2022년 10월 | 발트4레벤은 오스트리아 북부의 유기적으로 관리되는 농경지 한가운데에 삼림을 재조림하는 단체의 이름입니다. 이 단체의 목표는 모두를 위한 기후 보호입니다. 이곳에서 재조림 프로젝트를 쉽게 지원할 수 있습니다. 오스트리아 지사는 적극적인 기후 보호에 기여하기 위해 발트4레벤을 선택했습니다. 지어른라이스 프로젝트 지역에는 한 해 동안 침엽수 및 낙엽수 90그루가 심어질 예정입니다.

2022년 9월 | 코로나19의 영향으로 다소 지연된 끝에 인도네시아 직원들은 9월 중순에 마침내 계획했던 200그루의 나무를 심을 수 있었습니다. 나무 심기는 서부 자바에서 진행되었으며, igus® 직원들과 서부 자바 보존 신탁 기금(WANANDRI, 산과 정글 보호 단체)이 함께 진행했습니다. 이 나무 기부의 특별한 점은 적합한 묘목을 키우는 것부터 나무가 3년이 될 때까지 올바른 심기와 추가 관리를 돕는 것까지 마을 주민들에게 일자리를 창출한다는 것입니다.

2022년 9월 | 베를린과 프랑크푸르트 오더 사이의 100,000m² 규모의 농지를 숲 테스트 실험실로 탈바꿈시키기 위해 플랜티드, 에버스발데 응용과학대학, 브란덴부르크의 협동조합이 파트너십을 맺었습니다. 40여 종의 나무 10,000그루가 심어질 예정이며, 기후 안정성이 검증된 독일 나무와 세계 건조 지역의 나무를 결합하여 심을 예정입니다. 목표는 기후 변화에 최적으로 적응할 수 있는 나무 종과 공생이 가능한 곳을 찾는 것입니다. 첫 번째 줄은 9월에 나누어졌고 이미 일부 검은 호두 묘목이 시험용으로 심어졌습니다. 본 식재는 10월과 11월에 진행될 예정입니다. 등대 프로젝트에 5,000그루의 나무를 지원하고 있으며, 앞으로의 소식을 기대해 주세요.

2022년 봄 캠페인의 인증서, 카드 및 묘목 제공
2022년 9월 | 폴란드 지사는 폴란드의 여러 지역에서 숲 복원을 위해 노력하고 있습니다. 2022년 봄, 1,000그루의 나무를 심었습니다®. 2022년 가을에는 소나무, 자작나무, 참나무, 마가목, 서어 나무 등 2,000그루의 나무가 추가될 예정입니다. 나무 심기 캠페인은 포사드지미 회사에서 조정하고 진행하고 있습니다. 여기서 특별한 점은 사용자 친화적인 시스템을 통해 버튼 클릭 한 번으로 매우 쉽게 나무를 심을 수 있다는 것입니다. 적절한 토지, 허가 및 심기가 모두 여기에서 처리됩니다. 따라서 좋은 일을 더 쉽게 할 수 있습니다.

2022년 9월 | 2021년 말, 우리는 독일 산림보호협회 및 린들라 지방 자치단체와 함께 약 10,000m2의 면적을 재조림했습니다. 특히 미래의 숲 가장자리에는 구리 너도밤나무와 참나무 외에도 스노우볼, 산사나무, 산사나무, 블랙엘더를 심었습니다. 매우 덥고 무엇보다도 건조한 여름에도 불구하고 식재는 좋아 보이며 대부분의 나무가 번성하고 있습니다. 이 상태를 유지하기 위해 올가을에도 가지치기 작업을 통해 가시나무와 양치류가 어린 나무를 무성하게 자라지 않도록 해야 합니다.

2022년 8월 | 사회 공헌 프로그램의 일환으로 igus® 태국 펫차부리 시린혼 국제 환경 공원에 새로운 숲을 조성하기 위해 8월 20일에 200그루의 나무를 심었습니다. 직원들은 심은 나무에 대한 인증서를 받고 자연 속에서 함께 즐거운 하루를 보냈습니다.
멕시코 식목 캠페인 영상
2022년 7월 | 멕시코의 중미 지사는 유용한 것과 쾌적한 것을 결합했습니다: 사무실에서 1시간 30분 거리에 있는 아마날코 지역에서 8명의 직원으로 구성된 팀이 지역 주민 12명과 함께 500그루의 나무를 심었습니다. 다과와 점심, 테마가 있는 셔츠를 입고 책상을 떠나 자연 속에서 함께 즐거운 시간을 보내는 팀 행사로 진행되었습니다. 이번 행사는 igus® 멕시코가 주최한 두 번째 식목 캠페인이었습니다.

2022년 5월 | igus® Canada는 Trees Canada와 협력하여 국가 녹화 프로그램의 일환으로 세인트 로렌스 강을 따라 온타리오의 카타라키 보호구역에 1,000그루의 나무를 심었습니다. 이 조림 프로젝트의 일환으로 총 30,000그루의 나무가 심어질 예정입니다. 2022년에 이 지역을 재조림하고 토양 침식을 줄이며 나무 캐노피를 복원하는 것이 목표입니다.

2022년 5월 | 스페인 igus® 지사 직원들이 바르셀로나 지방의 발데칸스에서 식목 행사를 주최했습니다. 셀반스 협회와 함께 볼테라 에코시스템 및 발데칸스 시의회와 협력하여 공원 드 라 마리나에서 전문적인 식목일을 개최했습니다. 돌소나무 2그루와 로즈마리, 세이지, 라벤더, 타임, 오레가노 등 수백 가지의 향기로운 허브를 심었습니다. 기존의 점적 관개 파이프도 새롭게 정비했습니다.

2022년 4월 | 쾰른 녹색재단과 함께 쾰른의 칼크 지역에 어린 나무 9그루를 심었습니다. 오래된 칼크 공동묘지는 더 이상 공동묘지로 사용되지 않게 된 후 재설계되어 현재는 지역 주민들을 위한 공원으로 사용되고 있습니다. 약 50개의 묘비, 전쟁 기념비, 외곽 벽이 원래 공동묘지에 남아 있습니다. 산책로가 조성되고 벤치가 설치되었습니다. 이제 새로운 나무들이 그 길 하나를 따라 늘어서 있습니다.

2022년 3월 | igus® 브라질이 산림 친화 기업 인증을 받았습니다. 그 이유는 140톤의 이산화탄소를 흡수할 수 있는 토종 나무 묘목 1,000그루를 기부했기 때문입니다. 이 묘목은 브라질 산림 연구소(브라질 산림 연구소)가 상파울루 주의 마르티노폴리스 지방 자치 단체에 심었습니다(Instituto Brasileiro de Florestas). 식재 후, 조직은 묘목이 완전히 자랄 때까지 향후 2년간 해당 지역을 모니터링하고 관리하여 묘목이 건강하게 자랄 수 있도록 할 것입니다.

2022년 1월 | 로스토크 지역의 Obstarche Reddelich는 오래된 과일 품종 보존에 전념하는 협회입니다. 2015년부터 2021년까지 800그루의 어린 과일나무를 초원 과수원에 심어 레델리히의 과일 자연 산책로의 일부로 조성했습니다. 이들을 돌보고 풍성한 수확을 거두려면 많은 노력과 돈이 필요합니다. 그렇기 때문에 저희가 직접 심는 것이 아니라 2022년에 협회에 재원을 지원하는 것입니다. 이 지원금은 어린 줄기를 쥐와 예초기 피해로부터 보호하기 위한 커프, 폭풍에 대비한 로비니아 나무 말뚝, 줄기 주변을 깎기 위한 예초용 꼬기와 가솔린, 건강한 성장을 위한 퇴비 및 비료 구입에 사용될 것입니다.

벨기에 지사 직원들은 벨기에 왕립 임업 협회의 프로젝트에 동참하여 보 쉬르 수르의 1.2헥타르 면적에 재조림을 위해 200그루의 나무를 심었습니다. 이전에 이 지역에 있던 가문비나무는 나무껍질벌레의 침입을 견디지 못하고 낙엽송(Larix decidua, Larix kaempferi, Larix Eurolepis), 너도밤나무(Fagus sylvitica), 적참나무(Quercus rubra) 세 종으로 대체되었습니다. 또한 연구 프로젝트 "미래를 위한 나무" 를 지원합니다. 이 프로젝트는 산림이 기후 변화에 적응하는 데 도움이 될 수 있는 산림 수종과 출처를 조사하여 "가능성의 장(" )을 여는 것을 목표로 합니다.

2021년 12월 | 이구스의 프랑스 직원들도 친환경 및 이산화탄소 중립을 위해 최선을 다하고 있습니다. 400유로 이상의 온라인 주문이 있을 때마다 igus® France는 프랑스 숲의 조림을 위해 나무 한 그루를 기부합니다. 첫 번째 나무 심기 캠페인은 프랑스의 지속 가능한 임업에 전념하는 업체인 Ecotree의 주관으로 겨울에 시작되었으며, 현재 Thuja 및 코르시카 소나무 품종의 어린 나무 250그루가 루테네이와 구린의 숲을 풍성하게 만들 것입니다. 2022년에는 프랑스에서 추가 식목 캠페인이 계획되어 있습니다.

2021년 12월 | 베르기슈 글라트바흐 시에서 약 2,400그루의 나무를 함께 심고 있습니다. 특히 나무껍질벌레로 인해 막대한 피해를 입은 헤렌스트룬덴 지역에는 기후에 안정된 새로운 혼합림이 조성될 예정입니다. 기존의 플라타너스 단풍나무 어린 나무는 지금까지 베르기슈 땅에서 거의 발견되지 않았던 야생 서비스 나무와 겨울 석회나무와 함께 자랄 것입니다. 이 나무들은 이곳에 최적으로 적응하고 있으며 꿀을 많이 공급해 벌과 다른 곤충들에게 중요한 먹이가 될 것입니다.
또한 베르기슈 글라트바흐 도시 지역의 다양한 위치에 있는 기존 숲은 조림을 통해 미래에 적합하게 만들어질 것입니다.

2021년 12월 | 독일 산림보호협회와 함께 슈바르첸바흐슈트라세와 자전거 도로 사이의 9,632㎡ 면적에 총 5,000그루의 나무를 새로 심을 예정입니다. 나무 심기는 2022년 봄에 진행될 예정입니다.

11월 2021 | "igus® igreen - 함께 성장하다": 이 모토 아래 12명의 태국 직원들이 펫차부리의 한 공원으로 출발하여 허리 깊이까지 물에 들어가 맹그로브를 심었습니다. 하루가 끝날 무렵, 120그루의 어린 나무가 새로운 보금자리를 얻었으며 앞으로 오랫동안 계속 자랄 수 있을 것으로 기대됩니다. 최근 수십 년 동안 맹그로브 숲의 개체수가 감소하면서 사람과 자연 모두에게 엄청난 손실이 발생하고 있습니다. 맹그로브 숲은 열대 지방에서 가장 큰 탄소 저장고 중 하나이기도 합니다. 또한 다양한 생물종이 서식하며 어류, 갑각류, 조류, 포유류의 보금자리이기도 합니다. 토양 침식과 홍수를 막는 자연 보호막으로서 해안 보호에도 필수적입니다. 현재 손실된 숲을 어느 정도 보충하기 위한 재조림 프로젝트가 진행 중입니다.

2021년 11월 | 딜러 파트너인 헨리히가 위치한 슬로베니아의 크란지 마을 근처에는 2년 전 폭풍으로 인해 일부가 파괴된 숲이 있습니다. 헨리히 직원들은 그곳으로 가서 소르스코 폴예라는 지역을 재조림했습니다. 산림 관리인의 감독 하에 나무를 심을 묘목을 준비하고, 심을 구덩이를 파고, 어린 나무를 보호하기 위해 말뚝을 박는 작업을 진행했습니다. 이제 200그루의 새로운 가문비나무와 참나무가 계속 자라서 지하수를 보호하고 주변 밭의 토양 침식을 방지하는 데 도움이 될 것입니다. 추가로 12그루의 묘목이 크란즈 동쪽 입구의 도로에서 자랄 수 있는 장소를 찾았습니다. 헨리히는 나무의 약 4분의 1을 올해 슬로베니아에서 열린 마누스(® ) 대회 참가자들에게 기부했으며, 이들은 현재 나무 후원자로 활동하고 있습니다.

2021년 11월 | igus® 이탈리아는 ZeroCO2 단체와 협력하여 총 700그루의 과일나무를 심고 있습니다. 그중 200그루는 이탈리아에서, 500그루는 삼림 벌채와 빈곤의 영향을 많이 받는 과테말라 북서부 엘페텐에서 자랄 예정입니다. 이 기부는 이곳의 생태적 영향뿐만 아니라 불우한 농가에 과일나무를 기부함으로써 사회적으로도 영향을 미칩니다. 또한 친환경 농업 개념으로 풍성한 수확을 확보하는 동시에 토양을 복원하고 환경을 보호하는 방법에 대한 장기적인 지원과 교육을 받게 됩니다.

2021년 10월 | igus® 대만 팀은 최근 국립 대만 대학교 연구 및 실험림에 2,200그루의 나무를 기증했습니다. 이 대학이 실험림 중 하나를 관리하고 있는 도시 루구에 있는 총 1.5헥타르의 면적에 삼나무 1,100그루와 향나무 1,100그루를 심었습니다. 이 숲은 대만 섬의 약 1%를 차지하며 5가지 기후대에 걸쳐 있습니다. 대규모 그룹은 허용되지 않았기 때문에 소규모 그룹이 현장에 가서 나무를 심는 데 도움을 주었습니다. 이 멋진 행사의 소감을 동영상으로 확인하세요.

2021년 여름 | 향후 10년간 100만 그루 이상의 새 나무 심기 - 싱가포르 도시 경관의 생물 다양성 증진을 위해 노력하는 정부 기관인 NParks의 OneMillionTrees 캠페인의 목표입니다. 싱가포르의 거리, 정원, 공원, 자연 보호구역에 8백만 그루 이상의 나무를 심는 것이 목표입니다.
igus® 싱가포르 팀은 이 캠페인에 동참하고자 12그루의 나무를 기부하는 것으로 시작하고 있습니다.

2021년 7월 | igus® 멕시코 직원들이 시에라 모렐로스(톨루카)의 조림 캠페인에 참여했습니다. 이 공원은 igus® 사무실에서 불과 몇 킬로미터 떨어진 곳에 있어 igus가 직접 팔을 걷어붙이고 도움을 줄 수 있는 좋은 기회였습니다. 총 500그루의 나무가 심어졌으며, 그 중 100그루는 이구스 직원과 그 가족들이 심었습니다. 이 공원은 나무가 건강하게 자랄 수 있도록 필요한 작업을 확보하기 위해 곧 추가 계획을 계획하고 있습니다. igus® 멕시코 팀이 함께 하겠습니다!

2021년 4월 식목일은 19세기 말부터 나무를 기념하는 미국의 공식 기념일입니다. 매년 4월 마지막 금요일에는 나무의 소중함을 기념하고 말과 행동으로 나무를 기립니다.
로드아일랜드에서도 이 날은 오랜 전통을 가지고 있습니다. 연설과 시상식 프로그램 외에도 공식 기념행사에는 항상 나무 심기 캠페인이 포함되며, 올해도 예외는 아니었습니다: 15그루의 새로운 상록수가 앞으로 노스 헐 스트리트 공원에 그늘을 제공할 것입니다. igus® 는 이번 행사의 후원사로 참여하여 명예패를 수여받았습니다.

2021년 3월 | igus® 터키는 2021년에 총 1,000그루의 나무를 고객과 비즈니스 파트너에게 기부합니다. 이들은 모두 회사 명의로 심은 나무의 세부 정보가 담긴 인증서를 받게 됩니다. 첫 번째 묘목 290그루는 3월에 엘라지그 지역의 재조림 프로젝트에 심었습니다. "세심하고 사려 깊은 캠페인에 감사드립니다", "훌륭한 캠페인, 감사하고 축하합니다", "훌륭한 캠페인과 환경에 대한 세심한 접근 방식에 감사드립니다" 인증서가 전달된 후 받은 많은 긍정적인 반응 중 일부에 불과합니다.

2020년 가을 | 느리지만 꾸준히 색슨 광석 산맥의 로이커스도르프에 새로운 숲이 자라고 있습니다. 나무 묘목을 심은 지 1년 반이 지난 지금, 이 숲은 그림과 같은 모습을 하고 있습니다.

2020년 여름 | 산칼프 타루 재단과 함께 마하발리푸람 주변 지역에 생물 다양성을 증진하고 토양의 안정성을 높이며 지하수면을 안정시키기 위한 식목 프로젝트를 시작했습니다.
2헥타르의 면적에 약용, 열매를 맺는 식물, 그늘을 제공하는 식물 등 총 14종의 어린 나무 3,000그루가 심어졌습니다. 향후 35년 동안 약 15,120톤의 산소를 생산하고 2,520톤의 이산화탄소를 결합하며 7,255,080,000리터의 물을 여과할 수 있을 것으로 기대됩니다. 식물 재배지에 대한 세심한 모니터링과 관리를 통해 묘목의 95% 이상이 생존할 수 있도록 보장합니다.

2020년 봄 | 로이커스도르프 인근에서 나무 심기 캠페인이 진행된 지 1년 후, 이번에는 동쪽으로 약 60킬로미터 떨어진 온천 마을 세이펜 근처 오레 산맥에 또 다른 혼합 숲이 조성되고 있습니다. 이구스(® )가 기증한 2,700그루의 나무는 구리 너도밤나무, 잉글리시 오크, 플라타너스 단풍나무, 작은잎 라임과 같은 현지에 적합한 토종 낙엽수입니다. 0.7헥타르의 면적을 차지하는 이 나무들은 향후 50년간 약 350톤의 이산화탄소를 흡수하고, 다양한 동물 종의 새로운 서식지를 조성하며, 사람들에게 휴식 공간을 제공할 것입니다.

2019년 봄 | 두 개의 학교 수업과 함께 켐니츠에서 멀지 않은 로이커스도르프 마을 근처에 새로운 혼합 숲을 조성했습니다. 0.65헥타르의 면적에 잉글리시 오크, 작은 잎이 달린 석회, 붉은 오리나무, 낙엽송 등 다양한 토종 수종으로 구성된 2,500그루의 나무가 igus® 에서 기증한 나무를 심었습니다. 이 나무들은 향후 50년 동안 약 325톤의 이산화탄소를 흡수할 것입니다.
이 숲은 대기를 보호할 뿐만 아니라 새와 곤충에게 새로운 서식지를 제공하고 홍수로부터 보호하는 데 중요한 기여를 할 것입니다.