금속, 플라스틱 또는 세라믹 볼 베어링: 언제 어떤 것을 사용해야 하나요?

금속 볼 베어링의 한계

플라스틱과 그 장점

  • 식품 산업(식품 접촉의 장점)
  • 의료 기술(FDA 적합성 이점)
  • 화학 산업(내화학성의 장점)
  • 섬유 산업(먼지 및 오물 부착 없음)
  • 진공/고온(윤활유 파괴 없음)
  • MRI 또는 금속 탐지기와 같은 특수 애플리케이션(금속이 없는 장점)

XIOS 플라스틱 볼 베어링
Marcus Semsroth
"거의 비슷한 주행 특성을 보장하기 위해 금속 볼 베어링은 사용자의 더 많은 주의가 필요합니다. 시간이 많이 걸리는 윤활을 하지 않으면 자재 비용도 발생하고, 베어링이 녹슬고 높은 마찰력으로 인해 변형되며 최악의 경우 플랜트 고장의 원인이 될 수 있습니다. 엔지니어는 플라스틱 볼 베어링을 사용하여 이러한 문제를 방지합니다.

마커스 셈스로스, xiros 쿠겔라거 사업부 책임자

자체 테스트 실험실에서 135조 번의 테스트 무브먼트 수행

금속, 플라스틱 및 세라믹 볼 베어링

초고온용 세라믹 베어링

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Ryeojoon Kim
Ryeojoon Kim 김여준

Dry-tech® FGBU 프로덕트 매니저

010-5271-2912이메일 작성

배송 및 상담