언어 변경 :
다음 사항은 igus® SE & Co. KG 및 그 계열사 ("igus®" )의 모든 계약 관계에 적용되며, 명시적으로 모순되지 않더라도 규제 내용 및 범위 측면에서 계약 파트너의 일반 이용 약관에 우선합니다:
igus® 는 계약을 체결하거나 주문 또는 커미션을 수락하거나 계약 수정에 동의할 의무가 없습니다. igus® 는 계약을 체결하거나 주문 또는 커미션을 수락하거나 계약 수정에 동의할 의무가 없습니다.
2. 계약 파트너의 선언 및 정보, 특히 전자 데이터 교환(EDI)을 통해 이루어진 상품, 주문, 가격, 수량 및 납기일의 주문 또는 취소는 igus® 가 텍스트 형식으로 명시적으로 확인한 경우에만 법적 구속력을 갖습니다. 이는 igus® 가 전자 데이터 교환에 동의한 경우에도 적용됩니다. igus® 는 전자 데이터 교환의 맥락에서 시스템 장애 또는 전송 오류에 대해 책임을 지지 않습니다.
3. 명시적으로 합의된 기간 동안 한시적 계약이 체결됩니다. 원자재, 인건비 또는 에너지 비용의 예상치 못한 변화 또는 igus® 가 계약 계약을 준수하는 것이 불합리할 정도로 심각한 기타 상황이 발생하는 경우, igus® 는 당사자가 계약 조정에 합의할 수 없는 경우 6개월의 통지 기간을 두고 매월 말일까지의 기간을 정한 계약을 해지할 수도 있습니다.
4. igus® 는 12개월의 통지 기간을 두고 매월 말일까지의 기간으로 개방형 계약을 해지할 수 있으며, 계약에서 더 짧은 통지 기간을 규정하는 경우, 이 기간이 적용됩니다.
5. 계약 파트너가 igus® 에 책임이 없는 사유로 계약을 해지하는 경우, 계약 파트너는 (i) 이미 주문 또는 출고된 수량의 모든 완제품에 대해 합의된 가격 및 (ii) 미완성 제품의 실제 비용을 igus® 에 지불해야 할 의무가 있습니다. 기타 권리는 영향을 받지 않습니다.
6. igus® 의 계약 관계 및 그로 인해 발생하는 모든 가능한 분쟁은 다른 법률의 적용을 초래할 수 있는 상충 또는 법률 규칙의 선택을 배제하고 독일 연방 공화국의 법률에 의해 독점적으로 규율됩니다. 국제 물품 매매 계약에 관한 유엔 협약은 제외됩니다.
igus® 와 계약 파트너는 비즈니스 관계에서 또는 이와 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 우선 공정하고 협력적인 파트너십의 정신으로 협상을 진행하고 성실하게 원만한 해결책을 도출하기 위해 노력해야 합니다. igus® 는 독일, EU 국가 및 EFTA 국가의 계약 파트너와의 계약에서 중재 조항을 허용하지 않습니다. 다른 국가의 계약 파트너와의 계약에서는 중재 조항이 일반 이용 약관 외부에서 명시적으로 합의되어야 합니다.
1. 계약 관계, 특히 의무 위반 및 중대한 결함에 대한 igus® 의 책임은 항상 독일 법의 적용을 받습니다. 즉, igus® 는 이와 관련하여 독일 법의 적용이 합의된 것처럼 책임을 지며, 개별 사례에서 이와 다른 법률 선택에 관계없이 다음 조항이 적용됩니다.
2. igus® 는 고의 및 중과실과 생명, 신체 또는 건강에 대한 상해가 발생한 경우 제한 없이 책임을 집니다.
3. igus® 는 계약의 적절한 공급을 위해 필수적이고 계약 파트너가 의존할 수 있는 중대한 계약 의무(기본 의무)를 위반한 경우 단순 과실에 대해서만 책임을 집니다. 책임은 계약에서 일반적으로 예측 가능한 직접적 손해로 제한되며, igus가 이행해야 할 보상 청구 금액을 결정할 때 비즈니스 관계의 유형, 범위 및 기간, 계약 파트너의 원인 및 과실 기여도, 특히 불리한 제품 설치 상황이 적절하게 고려되어야 합니다®. 특히 igus® 가 부담해야 하는 보상, 비용 및 경비는 상품 가치에 합리적인 비례를 이루어야 합니다. 이러한 원칙을 적용할 때 책임은 다음 두 가지 금액 중 낮은 금액으로 제한됩니다: (a) 청구가 발생하기 전 지난 12개월 동안 igus® 이 계약 파트너와 맺은 매출액(순)의 3배에 해당하는 금액 또는 (b) 1,000,000유로.
4. igus® 는 어떠한 계약상 위약금이나 청산 손해 또는 비용도 인정하지 않으며, 법에 규정되지 않은 입증 책임의 취소 또는 완화도 허용하지 않습니다. 계약 제품 고장률을 결정할 때 참조 시장은 전체 시장의 최소 40%를 차지해야 합니다.
5. igus® 가 재산권 침해에 대해 책임을 지는 한, 이는 실제 재산권 침해에만 적용되며 단순히 침해 혐의에는 적용되지 않습니다. 제품 리콜과 관련하여 igus® 이 책임을 지는 경우, 이는 관할 당국이 명령한 리콜에만 적용되며 자발적 리콜에는 적용되지 않습니다.
6. 보증/보증 기간은 igus® 에서 계약 목적물을 인도한 날로부터 24개월입니다.
7. igus® 는 계약 파트너 또는 기타 제 3자를 igus® 가 체결한 보험 계약에 공동 피보험자 또는 공인된 사람으로 포함시킬 의무를 지지 않습니다.
8. igus® 는 자사 제품이 궁극적으로 어디에서 사용될지 알 수 없으므로 법적 준수에 대한 보증은 제조 및 납품 국가의 법률로 제한됩니다.
9. igus® 는 계약 기간 중 또는 계약 종료 후 계약 파트너와 체결한 계약을 제3자, 특히 대체 공급업체에 양도하거나 양도할 의무가 없으며, 이와 관련하여 이러한 양도를 가능하게 하거나 용이하게 하기 위해 특정 조치를 취하거나 특정 신고를 할 의무가 없습니다.
1. 명시된 납기일은 서면으로 구속력이 있다고 명시적으로 합의한 경우에만 구속력이 있으며, 그러한 명시적 합의가 없는 경우 예상 납기일입니다; igus® 는 서면 통지를 받고 최소 48시간의 유예 기간이 만료된 후에만 불이행에 해당합니다.
2. 불가항력적인 상황이 발생하면 igus® 는 해당 기간 동안 이행 의무에서 면제됩니다. 불가항력적인 사건은 특히 (a) 화재, 홍수, 지진, 허리케인 또는 기타 극심한 자연 현상과 같은 자연 재해 (b) 폭동, 전쟁, 사보타주, 테러 공격, 전염병 또는 팬데믹 및 기타 유사한 예측할 수 없고 적용 불가능한 사건 (c) 노동 분쟁의 맥락에서 파업, 록아웃 및 기타 조치 (d) 정전 또는 통신 연결 실패 (e) 입법자, 정부 또는 법원 또는 당국의 조치, 그 합법성 여부와 무관하게 적용될 수 있는 모든 조치입니다. 불가항력적인 사건에는 원자재 부족, 원자재 또는 예비 부품의 공급 지연 또는 병목 현상 또는 운송 수단의 가용성이 (i) igus® 공급업체의 불가항력적인 사건 또는 (ii) 심각한 시장 혼란 또는 (iii) igus® 공급업체가 원자재 또는 예비 부품의 생산 또는 공급을 중단한 경우와 그 정도에 따라 igus® 가 책임지지 않는 이유로 인해 발생하는 경우에도 불가항력적인 사건에 포함됩니다. igus® 는 불가항력적인 사건으로 인한 손해 또는 비용에 대해 책임을 지지 않습니다.
3. 계약 파트너는 그의 반소 청구가 법적으로 확립되고, 논쟁의 여지가 없거나 igus® 에 의해 인정된 경우에만 상계권을 행사할 수 있습니다.
4. 계약 파트너가 정당한 클레임을 연체하고 두 번째 알림 후에도 지불하지 않는 경우 igus® 는 납품을 보류할 수 있습니다.
1. 계약 품목의 제조에 사용되는 공구는 특정 제품에 대해 계약 파트너를 대신하여 독점적으로 제조 또는 구매한 경우에도 계약 파트너가 공구의 제조 또는 구매 비용에 기여했는지 여부에 관계없이 항상 igus® 의 단독 재산입니다.
2. 비례 배분 비용을 포함하여 계약 파트너가 합의에 따라 지불해야 하는 툴링 및/또는 설치 비용은 계약 파트너 또는 최종 고객의 공식 승인 없이도 PPAP 레벨 3 또는 VDA(독일 자동차 산업 협회) 문서와 함께 IO 초기 샘플을 제출한 후 지불해야 합니다.
3. 현재 GADSL 목록(글로벌 자동차 신고 가능 물질 목록)에 기반한 신고 가능 물질에 대한 정보는 IMDS(국제 물질 데이터 시스템)의 igus® PPAP / PPF(VDA) 초기 샘플 문서와 함께 제공됩니다. 추가 또는 편차 요구사항은 igus® 에서 확인 및 인식할 수 없습니다.
4. igus® 는 가격 보증 또는 "투명한" 계산, 즉 가격 및 비용 계산의 근거와 매개 변수를 공개하지 않습니다. 더 긴 유효 기간이 서면으로 명시적으로 합의되지 않는 한, igus® 에서 제시하는 가격은 최대 6개월 동안 적용됩니다.
5. 기밀 유지 계약은 계약 파트너와 동일한 보호를 igus® 제공해야 합니다.
6. igus® 는 경쟁 관련 정보 및 데이터 또는 igus® 의 영업 비밀 또는 특수 노하우에 관한 정보 및 데이터를 공개하지 않거나 기밀 유지 의무의 대상이 되는 정보 및 데이터를 보호하고 이러한 정보 및 데이터를 보호하기 위해 비즈니스 문서 및 운영 시설에 대한 접근을 제한할 수 있는 권리를 보유합니다.
7. igus® 는 계약 품목의 제조 및 납품의 결과 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 산업 재산권에 대한 권리가 있습니다®. 유료 개발 주문 또는 공동 개발 프로젝트의 결과 또는 이와 관련하여 발생하는 산업 재산권은 각각의 기본 계약에서 다루어지고 양도됩니다.
8. igus® 의 하청업체, 특히 원자재 공급업체는 이름이 명시되어 있지 않으며 감사를 받을 수 없으며 추가 고객 요구 사항이나 행동 규칙에 대한 의무를 지울 수 없습니다.
9. igus® 가 비즈니스 관계의 틀 내에서 계약 파트너에게 개인 데이터를 전송하는 한, 계약 파트너는 법적 조항, 특히 자신이 수행한 데이터 처리의 적법성을 준수해야 합니다.
1. 포장은 항상 igus® 표준(일회용 포장(상자 + PE 백)에 VDA 바코드 라벨이 부착되어 있음)을 따릅니다. 개별 부품에 대한 예외 규정은 별도로 합의해야 합니다.
2 부품 크기가 작기 때문에 계약 품목에는 배치 번호와 제조일을 라벨링할 수 없는 경우가 많습니다. 그러나 생산 및 자재 배치에 대한 납품 노트를 통한 추적성은 보장됩니다(FIFO).
3 igus® 에서 결함 지연 통지에 대한 이의 제기를 포기한 경우에도 계약 파트너는 물품 수령 후 즉시(늦어도 24시간 이내) 신원, 수량, 명백한 결함 및 운송 손상에 대한 입고 물품 검사를 수행해야 합니다.
1. igus® 는 명시적으로 동의한 경우에만 안전 재고를 설정하고 유지할 의무가 있습니다. 달리 합의되지 않는 한, "FIFO" 원칙(선입선출)은 적용되지 않습니다. 안전 재고의 설정 및 유지를 규정하는 계약이 계약 파트너에 의해 igus® 책임이 없는 사유로 해지되는 경우, 계약 파트너는 해지 효력이 발생하는 시점에 존재하는 안전 재고에 대해서도 수용 및 지불해야 할 의무가 있습니다. 다른 권리는 영향을 받지 않습니다.
® 2. 시리즈 생산이 종료된 후 일정 기간 동안 공급하기로 한 예비 부품의 가격은 별도로 합의되며 시리즈 제품 가격의 특정 요소 또는 비율로 제한되지 않습니다.
1. "자동차" 영역에서 계약은 차량 자체에 설치되는 어셈블리에 통합되는 제품 영역 "iglidur® 플레인 베어링" 에 대해서만 체결됩니다. 제품 안전 관련 구성 요소 및 프로세스는 igus® 에서 제공하지 않습니다. 공급된 장비에는 igus® 표준만 적용되며, igus® 는 이러한 표준에서 벗어나거나 이를 초과하는 품질 요구사항을 인정하거나 책임지지 않습니다.
2. 운영 장비로 사용되는 igus® 표준 제품의 경우, 품질 보증을 위한 문서에는 항상 요금이 부과됩니다.
3. 현재 IATF 16949:2016 표준을 초과하는 요구사항, 특히 OEM의 요구사항은 igus® 와 서면으로 명시적으로 합의한 경우에만 적용됩니다.
4. igus® (부품) 도면 및 igus® 재료 사양만 적용됩니다. 계약 파트너의 기타 또는 추가 요구사항 또는 사양은 igus® 와 서면으로 명시적으로 합의한 경우에만 적용됩니다. igus® 는 항상 개별 부품을 공급하며, 어셈블리에서 이러한 부품의 테스트는 계약 파트너의 책임입니다.
5. 하나 이상의 캐비티가 완성되거나 부품과 관련된 변경 사항이 있는 경우 igus®-특수 부품에 대해 PPAP 레벨 3 또는 PPF(VDA 볼륨 2 제출 레벨 2) 문서화가 수행됩니다. igus® 표준 카탈로그 치수에 대한 추가 문서 또는 PPAP는 항상 유료입니다.
6. APQP(고급 제품 품질 계획)는 해당 사업 영역 및 제품에 대한 일반적인 프레임워크 내에서 수행되며, 그 내용과 범위는 생산 범위(개별 부품), 즉 제품이 이미 입증된 공정에서 수백만 번 제조되었다는 사실에 맞게 조정됩니다. 추가 요구 사항은 프로젝트와 관련하여 합의될 수 있으며, 서면으로 명시적으로 달리 합의하지 않는 한 비용이 청구될 수 있습니다.
7. CPK/CMK >= 1.33/1.67을 증명하는 공정 능력 테스트는 도면에 표시된 치수에 대해서만 수행되며, 편차 테스트 또는 PPAP 표준을 초과하는 테스트는 서면으로 명시적으로 동의해야 하며, 서면으로 명시적으로 달리 합의하지 않는 한 비용이 청구될 수 있습니다.
8. 공장 테스트 인증서 3.1은 PPAP 초기 샘플의 일부로만 생성됩니다. 보관된 샘플은 PPAP 부품에 대해서만 보관됩니다.
개별 부품은 별도의 계약에 의해서만 매년 재인증됩니다. igus® 는 PPM 비율 및 납품 수량에 따라 개별 부품에 대해 자체 책임 하에 매년 부품군에 대한 재인증을 수행합니다. 요청 시 1년에 한 번 igus® 의 CAQ 의 PSW 및 데이터를 무료로 제공할 수 있습니다. 연간 PPAP 레벨 3에는 항상 수수료가 부과됩니다.
1. 계약 파트너는 igus® 와 비즈니스 관계를 체결함으로써 igus® 의 행동 강령에 명시된 행동 원칙을 준수하고 공급망에서 이를 준수할 것을 약속합니다.
igus® 에는 아직 VDA / QMC 레드 밴드 "제품 무결성" (1판, 2018년 11월)에 정의된 중앙 제품 안전 & 적합성 담당자(PSCR)가 없습니다. 그러나 대부분의 작업은 이미 구현되고 있습니다(분산). igus® 는 2025 년 말까지 중앙 제품 안전 & 적합성 담당자 (PSCR)를 임명하고 특히 자동차 부문의 제품 안전 및 적합성과 관련된 모든 프로세스를 검토할 계획입니다.
2. igus® 는 특별 문서 요구사항(D 부품)이 있는 부품을 제조하지 않으며, 자동차 OEM의 고객별 요구사항(고객별 요구사항 - CSR)을 더 이상 수용하지 않습니다.
3. 계약 파트너와의 계약에서 개별 조항이 무효이거나 시행할 수 없거나 계약 체결 후 무효 또는 시행할 수 없게 되더라도 나머지 계약의 유효성에는 영향을 미치지 않습니다. 무효 또는 집행 불가능한 조항은 무효 또는 집행 불가능한 조항으로 계약 당사자가 추구하는 경제적 목표에 최대한 근접한 효과를 내는 유효하고 집행 가능한 조항으로 대체되어야 합니다. 의도하지 않은 계약상의 공백을 메우는 경우에도 마찬가지입니다.
4. 고객 약관 또는 방어 조항이 상충하는 경우, 의심스러운 경우 독일 공법만 적용됩니다.