언어 변경 :

검증된 내구성 소재 iglidur® J를 기반으로 한 iglidur® JPF는 PTFE를 사용하지 않고도 비슷한 사양을 제공합니다.
PTFE를 사용하지 않습니다.
내마모성과 다용도성, PTFE가 필요 없음
사출 성형으로 비용 효율적
iglidur® J와 유사한 마찰학 사양, 적용 분야에 따라 다름
100% 무급유 작동이 가능합니다.
이구스는 플라스틱 순환 경제를 지원하고 화학 물질 재활용에 투자하고 있습니다.자세히 읽어보세요.

현재 PTFE 사용 금지에 대한 논의가 진행 중이므로, 이구스는 플레인 베어링과 관련하여 PTFE에 대한 모든 중요한 정보를 정리했습니다. 여기에서 PTFE가 포함되지 않은 모든 iglidur® 소재의 목록도 확인할 수 있습니다.
데이터 시트

새로운 제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다. 부담 없이 문의해 주세요.
참고로 디자인 단계부터 완성된 구성 요소에 이르기까지 모든 과정을 지원합니다. 프로토타입부터 소량 또는 대량 생산까지.
여러분의 의견을 기다리겠습니다!

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간