담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913
기업 연혁

차고에서 전세계로

1964 - igus GmbH 설립

시작이 반

이구스의 창업자인 Günter Blase는 "골칫거리인 부품을 가져오면 해결책을 찾아드리겠습니다"라고 첫 고객에게 말했습니다. 그는 자신의 첫 번째 고객 Pierburg의 수주를 따내기 위해 위험을 감수해야 했습니다. 집에는 부양해야 할  두 아이가 있었고, 재정적으로 힘든 상황이었습니다. 아내 Margret과 함께 막 이구스 를 설립했고, 첫 번째 사출 성형기를 아직 구입하지 못했을 때 였습니다. 이구스는 Pierburg의 주문이 절실하게 필요했습니다.

사무실에 있는 Günter Blase

1965 - 최초의 제품

Pierburg - 문제의 부품

Günter Blase는 실제로 Pierburg로부터 문의를 받았습니다. 가장 복잡한 문제의 부품은 카뷰레터의 밸브 콘이었습니다. 1965년에 플라스틱을 사용하여 이 작은 금속 구성품을 만들고, 게다가 사출 성형기로 그렇게 한다는 생각은 아무도 생각하지 못했을 것입니다. 제조 공정은 아무리 간단하게 요약해도 무척이나 복잡했습니다. Günter Blase에게는 상심할 이유가 없었습니다. 그는 자동차 두대가 들어갈 수 있는 차고에서 사출 성형기를 사용해 완벽한 플라스틱 밸브 콘이 만들어질 때까지 실험을 계속했습니다.

Piersburg를 위한 포핏

1971 - 최초의 에너지체인 출시

이구스에서 최초의 폴리머 에너지체인 개발

최초의 플라스틱 에너지체인 개발은 igus GmbH의 모태가 되었습니다. 이 제품은 Günter Blase가 섬유 제조업체 Schlafhorst의 의견을 귀담아 들은 덕분에 개발되었습니다. Schlafhorst는 자신의 열악한 공장 환경에서 이동 거리가 긴 케이블을 보호할 수 있는 새로운 텍스타일 기계를 구상하고 있었습니다. 이구스는 이미 고품질 플라스틱 재질의 플레인 베어링을 성공적으로 제작하고 있었습니다. 그 후 소위 시리즈 20이 기계 엔지니어와 함께 개발되었습니다. 자동화 이정표.

시리즈 E20 에너지체인

1977 - 새로운 본사 준공

Bergisch Gladbach의 Lochermühle로 이전

Cologne-Mühlheim의 차고는 이내 곧 너무 비좁아졌습니다. Günter Blase는 쾰른 인근의 Bergish Gladbach에서 유서 깊은 산업 지역 Lochermühle에 위치한 적합한 건물을 발견했습니다.  1595년 초에 공장들이 막 들어섰던 예전 공장터 위에 위치해 있었고, Strunde 강 바로 옆에 있었기 때문에 이구스에 기업가 정신을 심어주고 원동력을 제공할 만한 조건을 갖고 있었습니다.
 

사출 성형기를 갖춘 Lochermuehle의 이구스 공장

1979 - 에너지체인 카탈로그

igus GmbH에서 첫 번째 에너지체인 카탈로그 발행

이제 고품질 폴리머로 제작된 혁신적인 에너지체인이 추가로 개발되고 있고, 여러개의 변형 옵션을 사용할 수 있게 되었습니다. 제품을 효과적으로 홍보하기 위해 최초의 에너지체인 카탈로그가 디자인되고 프린팅 되었습니다. 양면 카탈로그 스프링 노트 디자인은 오늘날 이구스의 모든 광고물 및 인쇄 문서의 시초가 되었습니다.  

최초의 이구스 에너지체인 제품 카탈로그

1983 - 최초의 플레인 베어링 재질

"K" 플라스틱 박람회에 출품된 iglidur G

Günter Blase는 그의 호기심과 개척 정신으로 유명합니다. 따라서 공급 업체의 재질에 의존하지 않고, 자신만의 재질로 플레인 베어링을 개발할 때까지 중요한 것은 오직 시간뿐이었습니다. iglidur® G는 사출 성형 방법으로 플레인 베어링을 만들기 위해 사용한 최초의 재질이었습니다. 이구스의 "고전적인 범용 제품"이라고도 불리는 iglidur® G 플레인 베어링은 오늘날에도 여전히 이구스 제품군의 일부분입니다.  이 제품을 돋보이게 만드는 것은 이구스의 모든 플레인 베어링과 같은 보편적인 특성, 즉 무급유 및 무보수입니다.
 

iglidur Q 플레인 베어링

1985 - 미국 지사 설립

대서양을 넘어 igus GmbH 이전

이 즈음 Frank Blase가 회사에 합류하여 다양한 플레인 베어링으로 미국 시장에서 더 빠르게 성공할 수 있는 기회를 모색했습니다. 두 개의 추가 재질 iglidur® X와 iglidur® M250이 개발되었고 필요한 치수가 확정되었습니다. 그러나 로드 아일랜드에서의 시작은 부진했습니다. 1986년에 동생 Carsten Blase가 사업을 이어받았고 Frank는 독일로 돌아왔습니다. 오늘날 igus USA는 해외에 있는 35개 지사 중 가장 큰 지사가 되었습니다.
 

미국 이구스 지사

1986 - 이구스 솔라 시스템

Frank Blase, 이구스 솔라 시스템을 개발하다

오늘날의 이구스를 만든 것은 사람들입니다. 직원뿐만 아니라 고객도 오늘날의 이구스를 만들었습니다. 이구스 철학을 알기 쉽게 설명하고, 이를 더 쉽게 내재화하기 위해 Frank Blase는 igus GmbH의 기업 구조를 시각적으로 표현하는 이구스 "솔라 시스템"을 개발했습니다. 여기에는 모든 직원과 고객이 포함됩니다. 팀장, 관리자 및 임원 그리고 고객이 회사의 존재에 중요한 중심점이 됩니다. 결국 태양과 마찬가지로 에너지의 원천은 고객입니다.  모든 것은 혼돈의 법칙을 지향하는 시스템 내에서 함께 작용하며, 정적인 상태에서 머물지 않도록 유지됩니다.

이구스 솔라 시스템

1986 - 최초의 에너지 튜브 개발 및 시장 출시

케이블 추가 보호

목재를 다듬을 때마다 언제나 많은 부스러기와 분진이 발생합니다. 점점 더 많은 산업 분야에서 에너지체인은 동작에 수반되는 많은 응력으로부터 케이블을 성공적으로 보호하고 있습니다. R68 에너지 튜브 역시 목재 작업 및 자재 운송 산업에 케이블 친화적인 시스템을 제공할 수 있도록 개발되었습니다. 밀폐형 설계로 거친 환경에서도 케이블에 최고의 보호 기능을 제공할 수 있습니다. 또한 설치가 쉬워집니다.

R68: 이구스 최초의 에너지 튜브

1989 - 최초의 케이블

이구스 chainflex CF1 개발

에너지체인이 산업에서 점점 더 빈번히 사용되고 있었기 때문에 적합한 맞춤 케이블이 관심의 대상이 되는 것은 당연한 일이었습니다. 고객과 대화할 때, Frank Blase는 케이블의 품질이 좋지 않아 콕스크류 효과, 가속시 심선 손상 및 루프 형성, 설정 값초과 속도 등의 현상이 자주 발생한다는 소리를 듣곤 했습니다. 이구스의 에너지체인은 이러한 문제점들을 이미 해결했습니다.  혁신적인 번들 스트랜딩을 사용하여 마찰에 최적화된 케이블을 개발하고 에너지체인 및 케이블로 구성된 일체형 시스템을 공급하기로 결정했습니다.

최초의 chainflex 케이블 CF1

1991 - 전자 카탈로그 소개

디지털화를 통해 xigus 1.0형식으로 카탈로그 확장

종이 카탈로그는 이구스가 스스로 설정한 기준에 더 이상 부합하지 않았습니다. 고객은 더 많은 정보를 받을 수 있었고, 개별 어플리케이션에 필요한 에너지체인을 찾기도 수월해졌습니다.  적합한 제품 구성을 제안하고 다양한 내부 분리 형태를 제공하는 시뮬레이션 프로그램인 최초의 에너지체인 온라인 툴이 프로그래밍되어 CD-ROM으로 제공되었습니다. "에너지 전달 솔루션"을 향한 중요한 단계.

xigus 1.0 - 이구스의 최초 전자 카탈로그

1993 - 레디체인 시작

이구스에서 바로 설치 가능한 하네싱 에너지체인을 도입

많은 사람이 이구스에 중요한 질문을 했습니다. 어떻게 하면 고객에게 더 향상된 솔루션을 제공할 수 있습니까? 많은 말 대신 단 하나의 답으로 대답했습니다. 이구스의 제품은 고객이 원하는 형태로 미리 하네싱 되어있고, 바로 설치 가능한 솔루션을 제공하기 때문입니다.  하지만 이것이 전부가 아닙니다. 이제는 하나의 주문서만 필요하기 때문에 고객의 편의가 훨씬 높아졌습니다. 레디체인은 더 빠르게 배송 및 설치될 수 있고, 더 적은 설치 공간이 필요하며, 물류 기능을 개선하고 더 비용 효율적으로 생산할 수 있습니다.

다양한 chainflex 케이블과 함께 사용하는 레디체인

1993 - 최초의 샤프트 가이드

drylin® R 샤프트 가이드 제공

직동 동작 솔루션에 대해 점점 더 많은 이구스 고객이 문의를 했습니다.  고객들은 iglidur 플레인 베어링 제품군에 대해서 이미 알고 있었던 모든 장점과 함께 저소음, 무급유 특성을 원했습니다. 특히 저마찰 재질로 제작되어 공차 보정 특성을 갖는 라이너는 시장에 출시된 최초의 제품이었습니다. "drylin"이라는 이름 자체가 무급유 직동 가이드용임을 나타내는 것이었습니다. 다시 말하면, 윤활유가 전혀 필요 없다는 뜻입니다.

drylin R 샤프트 가이드

1994 - 쾰른의 Porz-Lind로 이전

이구스의 성장 - 더 넓은 공간 필요

구 시가지 내의 공장이 너무 작아졌고, 이구스는 모든 분야에서 지속적으로 성장하고 있었습니다. 생산량 향상과 직원의 작접 편의성을 위해 더 넓은 공간이 필요했습니다. 몇 년이 아니라 오랜 기간 동안 안정된 부지에서 회사와 함께 성장할 수 있는 공간이 필요했습니다. 유명한 영국이 건축가 Nicholas Grimshaw 경은 브리핑과 기업 문화를 반영하는 솔라 시스템의 이미지에 매혹되었습니다. 개방성과 유연성을 특징으로 어디서나 눈에 띄는 노란색 철탑으로 직원과 방문객 모두에게 잊지 못할 인상을 심어주고 있는 독특한 형태의 건물이 완성되었습니다.

쾰른의 Porz-Lind에 위치한 이구스 공장

1994 - 자가 조정 베어링 소개

igubal 베어링으로 이구스 제품군 확장

자가 조정 베어링의 개발은 당사의 지속적인 개발 노력과 적용 가능한 어플리케이션 수의 증가로 인한 결과였습니다. 2개 구성품 사출 성형 방법으로 제작된 하우징은 내부 구면 볼로 구성되었으면서도 이동이 가능한 특성을 지닙니다. igubal 제품군은 계속 확장되고 있지만, 새로운 재질과 형상이 사용된다 해도 일부는 동일하게 무급유, 무보수 및 금속 베어링보다 비용 효율적인 상태를 유지하고 있습니다.

igubal 자가 보정 베어링

1999 - 중국 지사 설립

미소의 땅 태국의 대표 사무소

중국은 이구스에게 점점 더 가치 있는 시장이 되고 있었습니다. 쾰른의 Porz-Lind 공장에서 제작된 에너지체인, 케이블 및 플레인 베어링이 여기서도 수요가 많았습니다. 비즈니스 관계를 더 견고하게 관리하기 위해 밀레니엄이 지나기 직전 중국에 지사가 설립되었습니다. 지금의 중국 지사는 최대 규모의 해외 지사로 성장했습니다.

중국의 이구스 지사

2003 - triflex® 에너지체인

이구스에서 최초의 산업 로봇용 에너지체인 개발

업계는 많은 생산 분야에서 자동화 및 로봇 사용을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 그러나 동작 반경이 크기 때문에 로봇은 특별히 안전하고 신뢰할 수 있는 에너지 공급 시스템을 요구합니다. 이구스는 토션 및 지속적인 작동에 대처할 수 있고 적응력이 높은 최초의 로봇용 맞춤 솔루션을 제공합니다. triflex® 인하우스 제품 시리즈가 출시되었습니다. 동일한 조건에서 대체할 수 있는 케이블이 이후 출시됩니다.
 

triflex® 에너지체인

2003 - drylin® W 프로파일 가이드

직동 가이드의 광범위한 모듈화의 시작

이구스에서는 drylin® W 형태로 최초의 프로파일 가이드를 생산했습니다. 이 제품에 있어서도 특징은 슬라이딩 요소가 완전 무급유 및 무보수라는 점이었습니다. 먼지, 분진 및 습기에 대한 내성으로 다양한 특수 환경에서도 사용 가능합니다. 저소음 작동 특성은 많은 기계가 동시에 작동되는 사용 기간이 긴 경우에 더 큰 장점을 갖습니다. 이구스는 제품을 모듈 형태로 제공하기 때문에, 고객은 직접 직동 가이드를 구성할 수 있습니다. 조립 키트는 모두 내마모성입니다.

drylin® W 직동 가이드

2008 - xiros 볼 베어링

고성능 폴리머 사용으로 무급유 특성

유년 시절을 지낸 사람이라면 누구나 볼 베어링을 한번 쯤 봤을 것입니다. 볼 베어링은 롤러 스케이트, 킥보드, 요요 등 상당 부분 일상적인 곳에 적용 되어있습니다. 성가신 윤활 과정은 모든 사용자가 한번 쯤 맞닥뜨리게 됩니다. 이게 바로 이구스가 자체 폴리머 재질을 개발해 거의 마찰을 일으키지 않는 최초의 플라스틱 볼 베어링을 출시한 이유입니다. "xiros"는 "dry"에 해당하는 그리스어에서 파생된 말입니다. 이 제품 또한 무급유 및 무보수입니다. 이 제품들은 금속 볼 베어링보다 가볍고, 더 위생적이기 때문에 광범위한 어플리케이션에 적합합니다.

xiros 볼 베어링

2009 - 공장 확장

확장이 용이한 설계

처음부터 확장을 고려한 설계가 빛을 발하는 순간이었습니다. 이구스는 기존의 건물을 그대로 유지하면서 크기를 60%나 확장했습니다. 새로 확장된 공간은 더 많은 기계, 더 많은 공구, 더 많은 스토리지 등 이구스의 모든 것을 위한 장소가 되었습니다. 그리고 추가 확장을 위한 충분한 공간을 확보했습니다.
 

60% 확장된 이구스 공장의 크기

2009- robolink® 개발

저비용 로봇 암 개발 시작

robolink® W는 이구스에서 제작한 최초의 로봇 암이었습니다. 개발은 로프 드라이브가 포함된 다관절 암의 특허권 구입과 함께 시작되었습니다. 몇 년 후에 robolink® 개발은 커다란 진전을 보였고, 곧 D 시리즈가 출시되었습니다. 이전 모델과의 주된 차이는 드라이브 였습니다. robolink® D 다관절 로봇은 드라이브의 직접적인 보조를 받아 동작했습니다.

robolink® W 그리퍼 암

2010 - twisterband 에너지체인

7,000도 회전이 이루어지는 곳에서 신뢰도 높고 안전하게 케이블 가이드

twisterband와 함께 이구스는 회전 에너지 공급 장치용 자체 에너지체인을 시장에 출시합니다. 수평으로 7,000도, 수직 설치 위치에서 3,000도 회전 운동을 하는 이 제품은 매우 좁은 공간에서도 사용 가능한 회전 운동 솔루션입니다. 디자인은 미래 지향적으로 보이지만, 적용 하기는 매우 간편합니다. 스포일러 주의: 2011년, 이 에너지체인은 red dot design 상을 수상합니다.

twisterband

2010 - iglidur 재질의 스톡 바

입증된 iglidur® 재질로 제작된 최초의 스톡 바

이구스는 이미 다양한 형태의 고성능 폴리머를 보유하고 있습니다. igus GmbH는 2010에 '스톡 바는 왜 안돼?'라고 생각했습니다. 그 이후로 iglidur 스톡 바는 플레이트, 라운드 바 또는 중공 바의 형태로 사용되고 있습니다.  스톡 바를 사용할 경우의 장점은 고객이 스스로 맞춤형 부품을 만들 수 있고 다양한 iglidur 재질과 결합된 장점을 활용할 수 있다는 것입니다. 그에 대한 대안으로 이구스는 고객의 요구 사항에 따라 제조 서비스를 제공하고 iglidur® 스톡 바를 가공합니다.
 

iglidur 스톡 바

2011 - drylin E 직동 축

현재 드라이브와 모터가 장착된 drylin 직동 축

"E"는 "전기"를 의미합니다. 이구스는 현재 drylin 직동 축용 드라이브와 모터를 공급합니다. 고객은 온라인 샵에서 마우스 클릭만으로 모터, 연결 케이블, 부착 부품과 같은 일체형 직동 축을 구성할 수 있습니다. 또한 제품 검색기는 직동 축의 개별 가격뿐 아니라 모터 가동률과 예상 서비스 수명도 계산합니다. 이 경우, "E"는 "간편한 구성"을 나타낼 수도 있습니다.
 

drylin E

2012 - 공장 2차 확장

쾰른의 이구스 공장 2차 확장

Günter Blase는 1994년에 이미 이런 상황이 발생할 것이라고 믿고 있었습니다. 아마도 최소한 igus GmbH가 앞으로 계속 성장해 나가길 희망했을 것입니다. 다행스럽게도 이러한 생각은 이미 계획 단계에서 예견되었고, 생산 영역 및 사무 공간은 Spicher Strasse의 4개 벽 내에서 한 번 더 바뀌었습니다. 창업자의 예견과 Nicholas Grimshaw 경의 미래를 내다보는 설계가 이를 실현해 냈습니다.

최근의 확장 영역을 포함한 이구스 전경

2014 - iglidur의 세계 투어

56개의 iglidur® 플레인 베어링이 장착된 스마트 카로 세계 투어

iglidur® 개발 30주년을 맞이하여 스마트 카에 iglidur® 플레인 베어링을 적용해 세계 여행을 떠났습니다.  소형 자동차로 14개월 동안 30개 국을 다녀왔습니다. 이 캠페인을 통해 이구스는 전 세계에 폴리머 플레인 베어링의 다양한 사용처와 iglidur® 재질의 고유한 장점을 보여주었습니다.

투어 중 브라질 해변에 정차한 iglidur® 적용 스마트 카

2016 - 3D 프린팅 서비스

이구스에서 고성능 폴리머 재질의 내마모성 부품 프린팅

내마모성이 최대 50배 뛰어난 필라멘트, 사출 성형 부품 만큼 다양한 동작을 수행하는 3D 프린팅 부품은 이구스가 3D 프린팅 서비스를 시작할 때 한 약속이었습니다. SLS 분말, 프린팅된 사출 성형 툴 및 무료 온라인 서비스도 이구스에서 제공했습니다. 부품 사용 수명의 온라인 계산은 세계적으로 고유한 기능입니다. 이구스는 약속을 지킵니다.

필라멘트와 3D 프린터

2016 - 스마트 플라스틱

예측 가능한 유지보수 시기 - 고성능 폴리머

이구스 구성품은 내마모성이고, 항상 어플리케이션에 더 오래 지속됩니다. 그 결과 회사에서 해야할 유지보수 작업은 줄어들게 됩니다. 스마트 플라스틱과 함께 이구스는 적절한 시간에 마모를 감지하여 해당 신호를 보냄으로써 계획된 교체를 가능하게 하는 센서 및 전송 시스템을 제공합니다. 이러한 솔루션은 기계의 손상이나 고장의 가능성을 미리 제거합니다. 덕분에 시간, 노력, 비용이 절약됩니다. 생산성이 향상됩니다.

스마트 플라스틱 에너지체인 및 chainflex® 케이블

2019 - RBTX 린 robotix

저비용 로봇 구성품의 사용자 및 공급업체를 위한 플랫폼

이구스는 저비용 로봇 구성품의 사용자 및 공급업체를 빠르고 간편하게 결합하는 플랫폼을 출시합니다. 사용자는 자신의 요구 사항 및 비용과 일치하는 저비용 로봇 솔루션을 조립할 수 있습니다. 로봇 구성품 공급업체는 새로운 마켓플레이스에서 더 많은 사람들에게 자사 제품을 홍보할 수 있습니다.

RBTX 로고 - 린 robotix

한눈에 보는 이구스

설립 연도
 
매출
 
직원(전 세계)
 
R&D 투자 및 디지털화
 
최대 규모의 테스트 연구소
 
지사
 
특허
 
이구스 고객
 
 
제품

 

1964
 
7억4,800만 유로
 
4.150
 
5억1,700만 유로
 
3,800m2연간 15,000회 이상 테스트 수행
 
35
 
1,422건의 특허 및 238개의 등록 디자인
 
전 세계 50개 산업 분야에서 200,000 이상
 
재고 포함 234,000 품목:
에너지체인, 케이블, 플레인 베어링, 직동 기술, 스톡 바, 3D 프린팅 및 저비용 자동화.

이구스 역사와 관련된 중요한 데이터를 포함한 연대표  

고객에 대한 당사의 중요한 세 가지 약속

  • 사용 수명 연장 - 비용 절감.  이 중에서 최소 한 개는 당사 제품에 해당되며, 그렇지 않은 경우에는 판매를 중단합니다.
  • 당사 제품의 사용 수명 계산은 간편한 온라인 계산서비스 이용시 무료로 가능합니다.
  • 24시간 내에 신속히 배송됩니다.

유로(euro) 기호 포함 로고, 악수 및 배달용 밴  

뉴스레터

이구스 뉴스레터가 나타나 있는 모니터, 태블릿 및 스마트폰  

55년의 모션 플라스틱!

이구스의 설립일을 축하합니다! 당사의 모션 플라스틱이 여전히 모션 어플리케이션을 더 간편하게 해주면서 많은 사용 영역에서 비용 절감 및 기술력 향상을 이끌고 있어서 기쁘게 생각합니다. Günter Blase는 1964년 10월 이구스를 설립하면서 고객에게 "골칫거리를 가져오면 해결해 드리겠습니다"라고 말했습니다. 이 말은 오늘날에도 여전히 적용되지만 이구스의 개선이라는 한 가지 사실을 추가로 강조하고 있습니다. 당사의 목표는 모든 유형의 모션을 개선하고 이를 미리 입증하는 것입니다. 이것이 바로 우리가 젊음을 유지하는 동시에 더 성숙해지는 유일한 방법입니다.