언어 변경 :
목재 먼지, 고압 및 고온: 목재 베니어를 조립하는 기계의 플레인 베어링에 대한 환경 조건은 결코 이상적이지 않습니다. 이구스(® )의 플라스틱 플레인 베어링은 이러한 극한 조건에서 그 성능을 입증합니다. 베니어 조립 기술의 모든 스펙트럼을 포괄하는 세계 유일의 제조업체인 하인리히 쿠퍼 GmbH는 특히 중요한 지점인 압력 빔 베어링에서 차세대 기계에 iglidur® G 소재로 제작된 분할 igus® 플레인 베어링을 사용합니다.
목공 분야에서 독일 기계 공학은 국제적으로 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 이는 재료 및 제조 공정에서 기계에 대한 요구가 매우 높고 설계자의 엔지니어링 전문성이 높기 때문일 수 있습니다. 무늬목 생산을 예로 들면, 개별 무늬목 스트립은 높은 가압력과 고온을 사용하여 소위 카펫으로 조립됩니다.
또한 고온이 발생하면 열팽창이 발생하는데, 이 역시 베어링이 보정해야 합니다. 또 다른 요구 사항은 베어링 및 전체 기계의 서비스 용이성과 가용성과 관련이 있습니다. 청소 목적으로 접착 요소에 접근해야 하므로 베어링은 이러한 접근을 허용해야 합니다. 즉, 서비스가 필요할 때 빔이 움직일 수 있어야 합니다. 또한 베어링은 유지보수가 거의 필요 없고 마모가 없어야 합니다. 마지막으로 베어링의 비용도 중요한 역할을 합니다.
쿠퍼는 ACR - 슈퍼퀵의 경우 볼 부싱 가이드가 있는 병진 압력 빔 베어링을 제공했습니다. 하인리히 쿠퍼 GmbH의 설계 책임자이자 프로젝트 엔지니어인 마이클 폰 무티우스, ACR - 스피드스타 설계 담당: "그러나 이 베어링은 유지보수가 필요 없고 가격도 상대적으로 비쌌습니다. 접착 요소에 대한 접근성 또한 이상적이지 않았습니다."
최대 100MPa의 표면 압력에서 iglidur® G 베어링은 미미한 소성 변형만 측정됩니다. 이 높은 압축 강도는 쿠퍼가 압력 빔 베어링에 요구한 요건 중 하나이기도 합니다. 또한 이 베어링은 하중이 증가함에 따라 마찰 계수가 감소하기 때문에 고압을 수용하는 데 적합합니다. 하중뿐만 아니라 기술적 데이터뿐만 아니라 경제적 데이터도 맞습니다: iglidur® 베어링은 상용 금속 구름 베어링에 비해 훨씬 더 비용 효율적이며 볼 롤러 베어링과 비교하면 훨씬 더 효율적입니다. 동시에 베어링은 유지보수가 필요 없고 수명이 매우 길기 때문에 서비스 작업도 최소화됩니다: 높은 하중에서도 일정한 마찰 값으로 장기간 사용할 수 있습니다.
쿠퍼는 ACR-스피드스타의 혁신적인 압력 빔 베어링으로 새로운 지평을 열었으며, 이 세부 설계 솔루션을 통해 혁신이 경쟁력을 강화한다는 사실을 다시 한 번 확인했습니다: 플라스틱 슬라이드 베어링은 실제로 그 성능이 입증되었으며, 이 차세대 기계는 이미 미국 애틀랜타에서 열린 목재 박람회에서 "챌린지 어워드(" )를 수상했습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간