일반적으로 추적 시스템은 언젠가는 힘들게 제거해야 하는 콘크리트 요소로 지면에 고정됩니다. "하지만 저희의 앵커링은 비교적 간단한 기계 시스템인 순수 금속 구조의 접지 나사로 구성되어 있습니다(" ). 시스템의 마찰은 완전히 무시할 수 있습니다. 이는 쾰른에 위치한 igus® SE & Co. KG의 무급유 폴리머 플레인 베어링이 보장합니다. 무급유 베어링 기술이 그 다재다능함을 입증하지 않는 적용 분야는 거의 없습니다.
드럼과 트랙션 링, 베이스 플레이트 사이에는 3개의 무급유 베어링이 사용됩니다. "이 시점에서 우리는 한편으로는 완전히 건조한 상태에서 작동해야 하고 다른 한편으로는 주변 조건으로 인해 손상을 입지 않아야 하는 고품질, 고성능 솔루션을 찾고 있었습니다." 라고 Thomas Vogel은 회고합니다. 수십 년의 시스템 서비스 수명은 요구 사항 프로파일의 일부입니다. 그리고 최악의 상황이 발생하더라도 유지보수 및 서비스 작업 중에 베어링을 빠르고 쉽게 교체할 수 있어야 합니다.
다용도 소재인 iglidur® P는 이러한 요구 사항을 충족합니다. 열 안정성과 낮은 총 수분 흡수량으로 인해 이 베어링은 변화하는 주변 조건에서 가장 치수 안정성이 높은 베어링 중 하나입니다. 일반적으로 중간에서 높은 하중의 회전 운동에 권장됩니다. 또한 비용 효율적이기 때문에 경제적인 측면에서도 눈에 띄는 효과가 있습니다.