언어 변경 :
높은 곳에서의 청소 - Gronau의 TG hyLIFT GmbH는 이 작업을 자체적으로 설정했습니다. 이 회사는 태양광 설비에서 먼지를 제거하기 위해 "hyCLEANER black SOLAR" 청소 로봇을 개발했습니다. 엔지니어들은 바퀴와 브러시 베어링에 igus® 의 가볍고 윤활유가 필요 없으며 유지보수가 필요 없는 플라스틱 플레인 및 구형 플레인 베어링을 사용했습니다.

재킷 크롤러는 거친 날씨에 사용되기 때문에 구성 요소에 특별한 요구 사항이 있습니다.
태양열 및 태양광 발전 시스템은 전 세계적으로 청정 에너지를 생산합니다. 이러한 시스템이 효율적으로 작동하려면 태양 표면이 깨끗해야 합니다. 특히 농업을 하는 지역에서는 수확 중 환경 영향과 축산업에서 발생하는 암모니아 증기로 인한 오염에 정기적으로 노출되어 표면의 경제적 효율을 떨어뜨립니다. 하지만 민간 기업이 운영하는 태양광 시스템의 성능은 비가 와도 제거되지 않는 도시의 미세먼지와 꽃가루의 영향을 받기도 합니다. 가장 약한 모듈이 전체 출력을 결정하기 때문에 새 배설물이나 이끼로 인한 개별 셀의 국소적인 오염도 직렬 연결로 인해 전체 시스템의 효율을 떨어뜨릴 수 있습니다. 수치로 환산하면 최악의 경우 20~30%의 손실이 발생할 수 있습니다. 그러나 금전적 손실뿐만 아니라 먼지로 인해 코팅과 씰이 손상되어 전체 고장으로 이어질 수도 있습니다.

실외용 만능 플레인 베어링, 높은 주변 습도에서도 부풀어 오르지 않음

4개의 장착 구멍이 있는 플랜지 베어링, 내화학성 및 비용 효율적

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간