언어 변경 :
철도로 운송되는 사람과 물품이 점점 더 많아지면서 철도 네트워크는 점점 더 많은 하중에 노출되고 있습니다. 이는 또한 지점에 대한 높은 하중으로 이어집니다. 따라서 일정한 하중을 견딜 수 있는 부품이 필요합니다. 고성능 폴리머로 제작된 이글리듀어 플레인 베어링과 스러스트 와셔가 스위치 장치에 사용되는 이유도 바로 이 때문입니다. 이러한 플레인 베어링의 수명은 무료 igus 온라인 도구를 사용하여 계산할 수 있습니다.
날씨와 진동에도 불구하고 텅 장치의 지속적인 기능이 보장되어야 합니다. iglidur 플레인 베어링은 이 용도에 이상적으로 적합합니다. 모든 이글리듀어 소재에는 고체 윤활제가 내장되어 있어 추가적인 윤활 및 유지보수가 불필요합니다. 또한 소재 구성으로 인해 더위와 추위에서도 완벽하게 작동하며 부식이 발생하지 않습니다. 이글리듀어 베어링은 넓은 면적에 하중이 분산되기 때문에 소프트 샤프트와 하드 샤프트가 모두 있는 스위치 장치에 결합할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간