언어 변경 :

프로필
필요했던 것:
A 프레임의 회전 운동학을 위한 플레인 베어링
요구 사항:
내후성이 있고 고하중에 적합한 자가 윤활 및 유지보수가 필요 없는 플레인 베어링
분야
해양 산업
고객의 성공
유지보수가 필요 없고 부식이 없는 베어링 포인트, 비용 효율적인 맞춤형 플레인 베어링

선박 & 요트 엔지니어링은 수년 동안 복잡한 조선 및 해양 엔지니어링 프로젝트의 케이블 및 구현을 전문으로 해왔습니다. 이 회사의 설립자이자 CEO인 에릭 호프만은 경사로부터 유람선까지 모든 조선용 케이블을 개발합니다. 여러 해운 회사와 협력하면서 그는 이전에 사용하던 A 프레임의 단점을 반복해서 인식하게 되었습니다.
그 결과, 그는 유지보수와 윤활이 필요 없는 회전 운동학으로 180°의 이동 반경을 가능하게 하는 소위 링키지 시스템이라고 불리는 A 프레임을 개발했습니다. 키네메틱의 베어링 포인트에 윤활유를 사용하지 않고 유지보수를 최소화하기 위해 호프만은 iglidur® 플레인 베어링을 사용했습니다.
언뜻 보기에는 여느 제품과 다를 바 없어 보이는 에릭 호프만의 혁신적인 A-프레임은 동부 프리지아의 리어 항구에 서 있습니다. 하지만 언뜻 보면 한 가지 중요한 점이 눈에 띕니다. 다른 유압식 A-프레임과 달리 이 A-프레임에는 외부 실린더가 없다는 점입니다. 이것이 바로 호프만 개발의 가장 큰 장점입니다. 리프팅 시스템은 링키지 시스템을 사용하여 기울어집니다. 실린더와 특수 회전 운동학은 A-프레임의 프레임에 내장되어 있으며 180°의 이동 반경을 가능하게 합니다.

Ship & 요트 엔지니어링사의 A-Frame은 이미 선급협회의 승인을 받았으며 회전 각도에 따라 최대 20톤의 하중을 들어올릴 수 있습니다. 이 제품은 현재 세계적인 지리 데이터 전문 기업인 Fugro의 연구선에 설치되어 자력계를 물속으로 내리고 다시 들어 올리는 등의 작업에 사용될 예정입니다.
호프만은 공해와 혹독한 기상 조건에서도 회전 운동학이 원활하게 작동하도록 하기 위해 비용 효율적이어야 하는 회전 운동학에 자가 윤활이 가능하고 유지보수가 필요 없는 플레인 베어링을 찾고 있었습니다. 이전에는 청동 부시를 사용했습니다. 하지만 날씨로 인해 베어링 포인트에서 그리스가 지속적으로 흘러내려 윤활 부족과 부식을 방지하기 위해 새 그리스를 지속적으로 주입해야 했습니다.

호프만은 추천을 통해 무급유 고성능 플라스틱을 개발 및 제조하는 쾰른의 igus® SE & Co. KG를 알게 되었습니다. 이구스의 igutex® TX1 베어링은 현재 A-Frame의 회전 운동학에 사용되고 있습니다. 이 베어링은 하중이 높은 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었으며, 유지보수 요구 사항을 최소화하고 추가 윤활이 필요하지 않습니다.
"당사의 플레인 베어링에는 재료 내 챔버에 수백만 번 주입된 고체 윤활제가 내장되어 있습니다. 즉, 베어링 지점을 윤활하기에 충분한 윤활제가 항상 존재합니다. 따라서 애초에 불충분한 윤활이 발생하는 것을 방지할 수 있다고 iglidur® 헤비 듀티 베어링의 제품 매니저인 Uwe Sund(" )는 설명합니다. 추가 윤활제가 필요하지 않으므로 수동 윤활이나 자동 윤활 시스템이 필요하지 않습니다.
사용 제품을 보려면 여기를 클릭하세요.
이구텍스® TX1 플레인 베어링

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간