유전자 변이 분야의 진단(예: 암 조기 발견)은 유전자 변이의 임상 증상이 나타나기 전에 유전적 변화를 인식해야 합니다. 따라서 작은 유전자 변이를 탐지하는 성공적인 기술의 결정적인 변수는 민감도입니다. 예를 들어, 여기에서는 SSCP로 알려진 네이티브 핵산 전기영동이 사용됩니다. ssDNA 컨포머와 SSCP 패턴에 영향을 미치는 가장 중요한 물리적 조건은 pH, 이온 강도뿐만 아니라 온도입니다. 그러나 전류 흐름에 의해 발생하는 열로 인해 전기영동 중 온도 제어가 큰 문제입니다. 하지만 돌연변이 검출률을 높이는 것으로 밝혀졌기 때문에 중요합니다. 전기영동 분리와 겔 온도를 순차적으로 변화시키며 유전자 분석을 수행하는 다중 온도 SSCP 장치인 DNA 포인터 시스템이 개발되었습니다.
전기영동 젤은 열교환기에 눌려 있습니다. 젤에 균일한 열 분배를 가능하게 하려면 전기영동 유리판을 열교환기에 정밀하게 접착해야 합니다. 시스템의 이전 모델에서는 유리판을 전기영동 챔버에 수동으로 삽입하고 두 개의 클램핑 캠 레버로 제자리에 고정했습니다. 장치 취급을 개선하고 무엇보다도 전기영동 중 안전한 온도 제어를 위해 캠 레버 대신 적절한 선형 베어링 솔루션을 찾아야 했습니다.