iglidur® 베어링을 사용하면 수술실 조명을 위생적이고 소음 없이 정밀하게 조정할 수 있습니다.
TRUMPF의 의료 기술 사업부는 수술실 조명 시리즈 iLED의 LED 윙에 적합한 베어링을 찾고 있었습니다. 수술실에서 사용되는 만큼 위생은 물론 저소음과 조명 블레이드의 정밀한 조정이 가장 큰 요구 사항이었기 때문입니다. 오늘날에는 이 글리듀어(®) 소재의 플레인 베어링을 사용하여 조정합니다.
TRUMPF 그룹은 공작기계 제조사로 잘 알려져 있습니다. 그러나 이 회사는 의료 기술 등 다른 분야에도 진출하고 있습니다. 수술용 조명 분야에서는 혁신적인 컨셉, 오래 지속되는 LED 기술, 조정 가능한 색온도, 통합 카메라 기술 및 그림자 보정 기능이 특징인 iLED 시리즈를 개발 및 생산합니다. 이 수술용 조명의 또 다른 중요한 사양은 수술 중 환자에게 최상의 조명을 제공하도록 설계된 전동식 유연하게 조절 가능한 LED 날개입니다. 특히 수술실 조명이 사용되는 고도로 멸균된 환경에서는 위생과 윤활유 사용의 자유 측면에서 가장 까다로운 요구 사항을 충족하는 플레인 베어링이 회전 운동에 필요합니다. 또한 항상 안정적으로 작동하고 유지보수가 필요 없어야 합니다.
솔루션
오늘날 고성능 소재인 iglidur® 로 제작된 프리로드 베어링이 이 작업을 수행합니다. iglidur® 프로그램의 모든 베어링과 마찬가지로, 외부 윤활 없이도 장기간 안정적으로 작동하므로 유지보수가 필요 없습니다. 장시간 작동하는 성능 외에도 베어링은 소음 발생 측면에서 최대의 편안함을 제공합니다. 외과의가 수술에 온전히 집중할 수 있도록 수술등의 움직이는 부품으로 인한 방해가 없어야 합니다. 특히 건식 작동 시 마찰 계수가 낮고 스틱 미끄러짐이 매우 적다는 점이 수술실 스태프에게 유리하게 작용합니다. 또한 사용자의 요구에 따라 언제든지 조명을 정밀하고 문제 없이 조정할 수 있도록 플레인 베어링을 간극 없이 장착해야 했습니다.