애니맥스 소생술 기기를 사용하면 아마추어부터 전문가까지 모든 구조자가 최적의 심폐소생술(CPR 심폐소생술)을 수행할 수 있습니다. 지치지 않고 오랜 시간 동안 완벽한 심폐소생술을 수행할 수 있습니다. 장치를 환자의 가슴 위에 놓고 가슴에 닿을 때까지 집어넣기만 하면 됩니다. 심장 마사지는 레버를 눌러서 수행됩니다. 환기 압력은 스로틀되며 환자 밸브의 압력 게이지를 통해 확인할 수 있습니다. 환자를 보호하기 위해 압력 릴리프 밸브와 자발 호흡 밸브가 통합되어 있습니다. 또한 산소를 연결하여 환자를 환기시킬 수도 있습니다. 애니맥스는 비임상 및 준전문가용이기 때문에 실제 기능 외에도 여러 가지 요구 사항을 충족해야 합니다: 유지보수가 필요 없고, 설정 시간이 매우 빠르며, 작은 크기와 가벼운 무게로 이동이 용이하고, 구호 기관에 적합한 합리적인 가격이어야 합니다.
특히 베어링 솔루션은 전환 메커니즘, 압력 실린더, 프레임 등 다양한 지점에서 사용되며 축 방향 및 회전 운동을 수행해야 하기 때문에 결정적인 역할을 합니다.