언어 변경 :
티센 경작 장비는 포도밭, 나무 종묘장, 과수원을 위한 재배 시스템을 개발하여 식물 사이를 빠르게 제초할 수 있도록 했습니다. 이 시스템은 제초제 사용을 줄일 뿐만 아니라 토양 지형의 변화에 수동적으로 적응할 수 있어 작물을 더 잘 보호하고 더 나은 수확 결과를 제공합니다. 이 시스템은 전자 장치나 유압 장치에 의존하지 않고 토양 압력의 기계적 피드백에 의존합니다. iglidur® 베어링은 시스템의 병렬 연결에 사용되어 토양 조건에 따라 제초제 헤드를 수직으로 띄울 수 있습니다. 이 장치는 현재 북미 전역에서 사용되고 있으며 전 세계 다른 국가에도 진출하기 시작했습니다.

이 장치는 트랙터에 장착되어 있기 때문에 모래와 흙뿐만 아니라 모든 기상 조건에 노출되어 있습니다. 티센 틸리지가 해결해야 할 문제는 세 가지가 더 있었습니다:
1. 저속이긴 하지만 베어링 포인트가 지속적으로 움직입니다.
2. 베어링 포인트에 반경 방향 하중이 가해집니다.
3. 불충분한 윤활로 인한 고장 위험
처음에 이 회사는 그리스를 바른 스틸 부시와 깊은 홈 볼 베어링을 실험했습니다. 그러나 쉽고 비용 효율적으로 사용할 수 있고 혹독한 환경 조건을 견딜 수 있는 유지보수가 적은 플레인 베어링이 필요했습니다. 그래서 iglidur® 플레인 베어링을 사용하기로 결정했습니다.
iglidur® 베어링을 사용함으로써 티센 경작 장비는 베어링 지점에 그리스 니플을 사용하지 않을 수 있었습니다. iglidur® 베어링은 디자인 측면에서도 이점을 제공했습니다. 이 베어링을 사용하면 마운팅 시스템의 디자인과 크기를 조정할 수 있습니다. 최종 고객의 입장에서는 필요한 경우 자체 작업장에서 쉽게 교체할 수 있다는 장점이 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간