게코는 잘덴부르크/바이에른에 위치한 쾨플(Köppl GmbH)의 프로그램 중 하나로, 토양 경작 및 조경 관리용 단축 동력 장비의 프리미엄 공급업체로 세계적으로 명성을 얻고 있습니다. 쾨플은 항상 단일 차축, 연소 엔진, 강력한 유압식 드라이브, 어태치먼트와 작업 도구를 구동하는 기계식 PTO 샤프트가 장착된 다양한 운반차를 개발 및 제조합니다. 이러한 명확한 프로필을 바탕으로 현재 칼 쾨플이 4대째 경영하고 있는 쾨플은 전 세계로 제품을 수출하고 있으며, 아프리카와 인도 등 농업의 요구 사항에 맞는 특수 장비도 개발하고 있습니다. " Made in Germany" 의 매력은 쾨플의 지속적인 성공에 기여하고 있으며, 특히 게코를 통해 입증된 혁신적인 강점도 쾨플의 지속적인 발전에 기여하고 있습니다.
이 전시용 전동 장치를 개발할 때 매우 가파른 지형에서도 높은 잔디 깎기 성능(최대 5m의 절단 폭)을 달성하는 데 중점을 두었습니다. 이는 무엇보다도 높은 지상고와 낮은 무게 중심, 넓어진 차축, 독립적으로 작동하는 두 개의 유압 휠 드라이브를 통해 달성할 수 있습니다. 또한 설계자들은 "셀프 밸런스" 기능으로 특별한 혁신을 실현했습니다. 벤자민 롤, 쾨플 디자인 책임자: "Gekko의 축은 세로축에서 300mm까지 움직일 수 있습니다." 이렇게 하면 축과 어태치먼트 사이의 무게 분포가 변경됩니다.
실제로 이 기능은 "셀프 밸런스", 경사도 및 오르막 또는 내리막 이동에 따라 축이 커터 바에서 더 가깝게 또는 더 멀리 이동하도록 하는 데 사용됩니다. 사람들은 오르막길이나 내리막길을 걸을 때 항상 발을 안정적으로 디디고 균형을 유지하기 위해 무의식적으로 보폭을 변경하는 것과 매우 유사한 행동을 합니다.
이 아이디어를 실현할 때 디자이너들은 작동 조건으로 인한 어려움에 직면했습니다. "축에 큰 힘이 작용하기 때문에 기계적 응력이 매우 높습니다. 여기에 표면에 따라 차대 구성품이 노출되는 오염이 심하다는 점까지 더해졌습니다(" ). 또 다른 측면: 이동식 장비는 야외에서 작동하기 때문에 윤활 처리된 리니어 액슬을 사용할 수 없었습니다. 따라서 쾨플은 회전 베어링을 포함한 다양한 베어링 솔루션에 igus® 모듈형 설계 시스템의 부품을 사용합니다. 이러한 부품에는 일반적으로 고성능 폴리머와 통합 윤활제(베어링용)와 경질 알루마이트 처리된 알루미늄(축)의 조합이 사용됩니다. "우리는 다양한 igus® 베어링을 사용하고 있으며 항상 좋은 조언을 받고 있다고 Benjamin Roll(" )은 말합니다. 이 작업은 igus® 영업 컨설턴트 토마스 웨버가 수행합니다.