언어 변경 :

소는 현대식 축사에서 자유롭게 돌아다닙니다. 농부들은 한편으로는 편안함을 높이고 다른 한편으로는 EU 보조금을 받기 위해 젖소 청소 기계에 투자합니다. 무엇보다도 먼지와 오물에 대한 저항력이 있어야 합니다. 무급유 플랜지 베어링은 중앙 지점에서 필요한 이동 프로파일을 보장하고 최대 서비스 수명을 보장합니다.
"예상 수명이 최소 5년인 무급유 플레인 베어링 기술은 향후 베어링 개발에도 항상 적용될 것입니다. 가장 혹독한 조건에서도 최대 성능과 긴 서비스 수명을 보장합니다."
마틴 레흐너, 제품 개발 담당 Albert Kerbl GmbH
열악한 작동 조건으로 인해 부식 방지 폴리머 베어링은 항상 소 청소 기계 전시회에서 최첨단 기술입니다. "전자동 소 긁는 브러시를 설계하기로 내부적으로 결정했을 때, 처음부터 플라스틱의 디자인과 경제적 이점을 활용하기로 했다고 Lechner(" )는 회상합니다.
igus® 홈페이지에서 온라인으로 제공되는 정교한 선택 및 구성 보조 도구가 중요한 역할을 했습니다. 계산을 위한 부하 데이터가 제공되지 않았지만 제품 개발자는 신속하게 올바른 솔루션을 찾았습니다. 단가도 온라인에서 즉시 확인할 수 있었기 때문에 제품 개발 중에 이미 대략적인 비용 계산을 제시할 수 있었습니다. 재고가 있는 표준 기계 부품이 사용되었습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간