언어 변경 :

12개월 추가 연장으로 더욱 안전한 서비스
고유한 체인플렉스(® ) 보증이 즉시 적용되어 4년으로 연장됩니다. 보장된 서비스 수명에 대한 명확한 설명으로 고객은 추가적인 계획 안정성을 확보할 수 있습니다. 기능적 신뢰성은 운영 및 재정적 측면에서 모두 필수적입니다. 케이블의 올바른 설계와 서비스 수명 보장은 기능적 신뢰성을 보장하고 지속 가능성에 적극적으로 기여합니다. 케이블의 생산, 교체 및 폐기 과정에서 발생하는 CO2 배출량이 긴 서비스 수명을 통해 크게 감소하기 때문입니다!
이는 igus® 가 4,000m² 규모의 케이블 및 e-체인 테스트 실험실® 에서 30년 이상의 경험과 테스트 데이터를 축적해 왔기 때문에 가능한 일입니다. 이는 이구스 품질 및 보증 약속의 핵심이며, 고객에게 이러한 고유한 보증 약속을 제공할 수 있도록 포괄적인 데이터 상황을 보장합니다.

업계 최대 규모의 테스트 실험실
체인플렉스(® ) 테스트 연구소는 실제 조건에서 특수 테스트를 수행하고 매년 140만 건 이상의 전기 측정을 통해 20억 회 이상의 테스트 주기에서 데이터를 수집합니다. 전문 자격을 갖춘 인력이 65개의 테스트 시스템에 대해 지속적인 모니터링과 문서화를 수행합니다.
이러한 실무 경험과 테스트 실험실의 기반이 바로 고유한 체인플렉스® 보증을 가능하게 한 원동력입니다!

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간